Trabajar con datos
Puede crear una columna de valores basada en los contenidos de otra columna o en cualquiera de los diversos tipos de datos secuenciales.
|
Fórmula de columna basada en una variable |
|
Fórmula de columna basada en otra columna |
|
Fórmula de columna que genera una secuencia |
1. | Haga un punteo en la celda de fórmula (la segunda celda desde la parte superior) de la columna en la que desea usar una fórmula. |
2. | Escriba la expresión para la fórmula después del signo = y haga un punteo en ENTRAR. |
Nota: Use corchetes ([]) después de cualquier letra de columna que incluya en la fórmula.
1. | Haga un punteo en la celda de fórmula (la segunda celda de la parte superior) de la columna. |
2. | Haga un punteo en Herramientas ![]() |
3. | La aplicación inserta la función randint() en la celda de la fórmula. |
4. | Escriba 1,6,20 y luego haga un punteo en ENTRAR. |
Nota: Los números que se presentan tienen solo con fines educativos y generarán una columna de 20 número enteros aleatorios en el rango 1 a 6.
1. | Haga un punteo en cualquier celda de la columna en la que desea generar la secuencia. |
2. | Haga un punteo en Herramientas ![]() |
3. | Ingrese la fórmula que se aplicará a los valores de la columna. |
4. | Ingrese los números iniciales necesarios para la sucesión en el campo Términos iniciales y sepárelos con comas. |
5. | Ingrese un valor inicial para la variable independiente (n0), un número máximo de valores para generar (nMax) y el valor de pasos (nStep). |
Nota: Ingrese un valor máximo para la secuencia en el campo Valor de entero siguiente, si lo desea.
6. | Haga un punteo en OK. |