Qué debe saber
Las referencias absolutas incluyen el símbolo $ antes de la letra de la columna y antes del número de fila y siempre se refieren a la celda en una posición específica en la hoja de cálculo. Las referencias relativas solo incluyen la letra de la columna y el número de fila de la celda y describen si una celda está relacionada con otras celdas de la hoja de cálculo.
1. | Haga un doble punteo en la celda y escriba la fórmula. |
2. | Desplácese hasta la posición correspondiente en la fórmula y escriba la referencia de celda. |
Utilice el formato para una referencia relativa (B3), una referencia absoluta ($B$2) o un rango de celdas (A1:A4).
1. | En una página de Listas y Hoja de Cálculo, haga un punteo en la celda que desea enlazar con una variable y luego vuelva a hacer un punteo en la celda para abrir el menú de contexto. |
2. | Haga un punteo en Enlazar y luego en el nombre de la variable para insertarla en la celda. |
1. | Haga un punteo en la celda de fórmula (la segunda celda de la parte superior) de la columna que desea enlazar con la variable. |
2. | Escriba el nombre de la variable de la lista que desea enlazar, y luego haga un punteo en regresar. |
Nota: Para ver una lista de variables disponibles, haga un punteo en var en el teclado de TI-Nspire™.