Cálculos estadísticos y resultados
Puede realizar cálculos estadísticos para analizar los datos.
Nota: El ejemplo siguiente ajusta un modelo de regresión lineal y = mx + b para dos listas.
1. | Haga un punteo en la celda de fórmula (la segunda celda de la parte superior) de la columna A. |
2. | Haga un punteo en Herramientas ![]() |
3. | Haga un punteo en ![]() |
4. | Para guardar la ecuación de regresión en una variable específica, reemplace Guardar RegEqn en con el nombre de la variable. |
5. | Haga un punteo en el cuadro 1.a Columna de resultados y escriba c[] como letra de la columna para la primera columna de resultados. |
6. | Haga un punteo en OK. |
Nota: Los resultados están vinculados con los datos de origen.
La aplicación Listas y Hoja de Cálculo almacena los resultados estadísticos usando el nombre de un grupo de variables con el formato stat.nnn, donde nnn es el nombre del resultado (por ejemplo, stat.RegEqn y stat.Resid). Si desea usar un grupo de variables personalizado en vez del nombre estándar, puede editar la fórmula en la celda de fórmula de la columna. Puede usar la siguiente fórmula para almacenar los resultados en el grupo de variables MystatsB.
=LinRegMx(a[],b[],1 ): CopyVar Stat., MystatsB.
Más adelante, podrá ver los resultados al ingresar la siguiente expresión en la aplicación de Calculadora o en otra columna de la aplicación de Listas y Hoja de Cálculo:
MystatsB.results