|
1.
|
Haga un punteo en la celda de fórmula (la segunda celda desde la parte superior) de la columna en la que desea capturar los valores. |
Los valores capturados reemplazan los valores de la columna.
|
2.
|
Haga un punteo en y vaya a . |
Se inserta una expresión de captura en la celda de fórmula de la columna con "var" como marcador de posición para el nombre de la variable que capture.
|
3.
|
Reemplace las letras “var” por el nombre de la variable que desea capturar de Gráficos y Geometría. Por ejemplo, escriba a o para ver una lista de las variables disponibles haga un punteo en var en el teclado de TI-Nspire™. |
La celda de fórmula ahora contiene una expresión similar a =capture(a,0).
El argumento con valor “0” le indica a Listas y Hoja de Cálculo que desea activar cada captura manualmente.
|
5.
|
Desde la aplicación de Gráficos y Geometría, desplace el punto a una ubicación diferente donde la coordenada x del punto se almacena en una variable (a, en este ejemplo) mencionada en la expresión de captura de datos. |
|
6.
|
Haga un punteo en . |
El valor a actual se almacena en la aplicación de Listas y Hoja de Cálculo configurada para capturar la variable a.
Consulte Cómo usar variables para obtener más información sobre cómo agregar y usar variables.