Crear Gráficos con Datos de la Hoja de Cálculo
1. | Nombre ambas columnas para declararlas como listas y luego seleccione ambas columnas. |
2. | Haga un punteo en Herramientas ![]() |
Se añade una aplicación de Datos y Estadísticas a la página con los datos diagramados.
Nota: En este ejemplo, se crea una tabla de resumen a partir de datos sin procesar y luego usa la tabla para generar un diagrama de resumen.
1. | Cree una lista que contenga los identificadores de categoría. Para este ejemplo, asigne el nombre “color” a la lista y escriba cadenas para el color de ojos. |
2. | Cree la lista de resumen. Para este ejemplo, asigne el nombre “conteos” a la lista y escriba el conteo total de cada uno de los colores de ojos. |
3. | Seleccione alguna de las listas. |
4. | Haga un punteo en Herramientas ![]() |
5. | Si es necesario, cambie las listas por Lista X y Lista de resumen. |
6. | En el campo Desplegar en, seleccione cómo mostrar el diagrama de resumen en la aplicación Datos y Estadísticas y luego haga un punteo en OK. |
1. | Vacíe las columnas que planea usar para los datos capturados. |
2. | Asegúrese de que los valores de datos que desea capturar estén enlazados con nombres de variables. |
3. | Haga un punteo en la celda de fórmula (la segunda celda desde la parte superior) de la columna en la que desea capturar los valores. |
4. | Haga un punteo en Herramientas ![]() |
Se inserta una expresión de captura.
5. | Reemplace las letras “var” con el nombre de la variable que desea capturar. |
Nota: También puede seleccionar el nombre de la variable en el menú de Variables si hace un punteo en var y luego en la variable deseada.
Las herramientas en el menú Estadísticas le proporcionan acceso a los asistentes que lo ayudarán a realizar los análisis estadísticos sobre los datos de las columnas de una tabla. Especifica la ubicación de los datos y la aplicación de Listas y Hoja de Cálculo almacena los resultados en dos columnas: una para los nombres de los resultados y otra para los valores correspondientes.