Objetos de librerías privadas y públicas
Cuando define un nuevo objeto de librería, debe seleccionar si es privado (LibPriv) o público (LibPub). Siempre que se encuentre en el mismo problema donde se define un objeto, puede acceder a él si escribe su nombre corto (el nombre dado cuando usa el comando Definir para crear un objeto). Esto se aplica a todos los objetos definidos, incluyendo objetos privados, públicos y que no pertenecen a la librería. Por ejemplo:
Definir Comando |
Tipo de objeto |
Nombre corto |
---|---|---|
Definir a=5 |
No pertenece a la librería |
a |
Definir LibPriv b=(1,2,3) |
Librería privada |
b |
Definir LibPub func1 (x)=x^2 + 1 |
Librería pública |
func1 |
Objetos de librería privada
Un objeto de librería privada no aparece en Utilidades, pero puede acceder a él si escribe su nombre. En general, los objetos de librería privada se usan como componentes básicos que realizan tareas básicas de bajo nivel y son usados por programas o funciones públicas.
Objetos de librería pública
Un objeto de librería pública aparece en Utilidades > Librerías después de que actualiza las librerías. Puede acceder a un objeto de librería pública a través del menú de Utilidades o si escribe su nombre.
En los programas y funciones de librería definidos como públicos, se muestra una línea de comentario (©) inmediatamente después de la línea Prgm o Func como ayuda en el Catálogo. Por ejemplo, allí puede mostrar un recordatorio de sintaxis.
▶ | Para ingresar una línea de comentario, haga un punteo en Herramientas ![]() |