Graficar un diagrama de dispersión
1. | En la aplicación de gráficos, haga un punteo en Herramientas ![]() |
2. | Use uno de los siguientes métodos para especificar dos listas para diagramar como X y Y. |
- | Haga un punteo en ![]() |
- | Escriba el nombre de una variable existente de la lista, como por ejemplo v1. |
- | Escriba los elementos de la lista directamente (por ejemplo, escriba{1,2,3}. |
3. | Haga un punteo en ENTRAR para graficar los datos y luego haga zoom en el área de trabajo para ver los datos graficados. |