Cambiar la configuración de documentos
La configuración de documentos controla la forma en que se muestran todos los números, incluyendo elementos o matrices y listas, en los documentos de TI-Nspire™ . Puede cambiar las configuraciones predeterminadas en cualquier momento y puede especificar las configuraciones para un documento específico.
Siga los pasos que se describen a continuación para personalizar las configuraciones que se aplican a su documento.
|
1.
|
Cree un nuevo documento o abra un documento existente. |
|
2.
|
Haga un punteo en . |
Cuando abre Configuración de documento por primera vez, se muestran las configuraciones predeterminadas.
|
3.
|
Haga un punteo en el nombre del menú para abrir el menú y ver los valores disponibles para cada configuración. |
Mostrar dígitos
|
|
Ángulo
|
|
Formato exponencial
|
|
Formato real o complejo
|
|
Modo de Cálculo
|
Nota: El modo Automático muestra una respuesta que no es un número entero, como por ejemplo una fracción, excepto cuando se usa un decimal en el problema. El modo Exacto (CAS) muestra una respuesta que no es un número entero, como por ejemplo una fracción, o en su forma simbólica, cuando la respuesta lo requiere, excepto cuando se usa un decimal en el problema.
|
Modo CAS
|
Nota: Esta opción está disponible solo en dispositivos portátiles y software CAS.
|
Formato de vector
|
|
Base
|
|
Sistema de Unidad (CAS)
|
Nota: Esta opción está disponible solo en dispositivos portátiles y software CAS.
|
|
4.
|
Seleccione la configuración deseada. |
|
5.
|
Elija una de las siguientes opciones: |
|
•
|
Para aplicar las configuraciones personalizadas a TODOS los documentos, haga un punteo en . |
|
•
|
Para aplicar las configuraciones sólo a un documento abierto, haga un punteo en . |
|
•
|
Para restaurar las configuraciones predeterminadas, haga un punteo en . |