Qué debe saber
• | Puede acceder a las listas creadas en la aplicación Listas y Hoja de Cálculo como variables. |
• | Debe darse un nombre a las variables antes de poder usarlas en Datos y Estadísticas. |
• | Haga un punteo en el campo Agregar variable ubicado en el centro del eje X o eje Y para elegir el nombre de una variable definida. |
• | El diagrama predeterminado de una variable es un gráfico de puntos. Los datos puntuales en el diagrama de caso predeterminado se vuelven a posicionar para representar los elementos de la variable seleccionada. |
• | El diagrama predeterminado para dos variables es un diagrama de dispersión. Los datos puntuales se desplazan para representar los elementos de ambas variables en un diagrama de dispersión. |
Reduzca o expanda el eje vertical u horizontal para modificar su escala.
O
Arrastre uno de los ejes para cambiarlo mientras mantiene su escala.
Para restablecer el tamaño y ubicación originales de los datos graficados, haga un punteo en Herramientas > Ventana/Zoom > Hacer zoom sobre datos.
Cuando grafica un valor en un diagrama existente, este se muestra como una línea vertical en el área de trabajo. Es posible diagramar un único número o cualquier expresión que se evalúa numericamente. Si el valor depende de los datos, la línea se actualiza para reflejar los cambios realizados cuando arrastra un punto o hace cambios en la aplicación de Listas y Hoja de cálculo. El valor graficado debe estar en el dominio del eje.
Para graficar un valor:
1. | Haga un punteo en Herramientas ![]() |
2. | Ingrese el valor que desea graficar y luego haga un punteo en ENTRAR. |
Utilice Graficar función para graficar una función para compararla con un diagrama existente. Para graficar una función:
1. | Cree o abra un problema que incluya variables que estén graficadas en un área de trabajo de Datos y Estadísticas. Asegúrese de que el área de trabajo contenga un eje horizontal y un eje vertical. |
2. | Haga un punteo en Herramientas ![]() |
3. | Escriba la función en el campo y haga un punteo en regresar. |
Nota: Para cambiar el nombre de la función, escriba otro nombre sobre f1(x):