Cómo usar el Asistente de conversión de unidades
En cualquier aplicación que permita entradas matemáticas, puede generar conversiones de unidades utilizando el Asistente de conversión de unidades. Esto puede ayudar a disminuir los errores de sintaxis ya que ingresa automáticamente las unidades por usted.
Ejemplo: Convertir 528 minutos a horas. La expresión deseada es 528•_min►__hora.
1. | Haga un punteo en ![]() ![]() ![]() |
2. | Haga un punteo en Utilidades ![]() |
3. | Haga un punteo en Asistente de conversión, después haga un punteo en Hecho. |
Se muestra el cuadro de diálogo Asistente de conversión de unidades:
4. | Haga un punteo en la lista Categoría y seleccione Tiempo. Después haga un punteo en < Asistente de conversión de unidades. |
5. | Haga un punteo en la lista Desde y seleccione Min (minuto). Después haga un punteo en < Asistente de conversión de unidades. |
Nota: Puede seleccionar Utilizar unidad existente en la parte inferior de la lista si ya ingresó una unidad. En este ejemplo, es posible que ya haya ingresado 528•_min.
6. | Haga un punteo en la lista Hasta y seleccione hora. Después haga un punteo en < Asistente de conversión de unidades. |
7. | Haga un punteo en Aceptar para pegar _min►_hora en la línea de ingreso. |
8. | Haga un punteo en Intro para evaluar la expresión. |
Nota:
• | Las últimas selecciones de Categoría, Desde y Hasta se conservarán hasta que se cambie el idioma o cuando se desinstale o se actualice la aplicación. |
• | Al insertar una conversión en un campo de texto de Notas, se creará automáticamente un cuadro matemático. |
• | Al insertar una conversión en una línea en blanco en la calculadora, se insertará automáticamente Respuesta antes de la conversión. |