Cómo usar (enlazar) variables
Cómo compartir o enlazar las variables que usted crea es una poderosa herramienta para la exploración matemática. El despliegue de variables enlazadas se actualiza automáticamente cuando cambia el valor de la variable.
Cómo enlazar con variables compartidas
Para usar una variable almacenada:
1. | Despliegue la página y seleccione la ubicación o el objeto con el que desea enlazar una variable. |
2. | Seleccione la herramienta de Variables h. |
Se desplegarán las opciones de Variables. El software sabe cuáles tipos de variables funcionarán en la ubicación o con el objeto seleccionado y sólo desplegará esas variables.
3. | Use 9 : : para recorrer la lista, o escriba parte del nombre de variable. |
Conforme usted escribe, el sistema despliega una lista de variables que comienzan con las letras que usted escribió. Escribir parte del nombre le permite localizar una variable con más rapidez si la lista es larga.
4. | Cuando usted localice y resalte el nombre de la variable que desea usar, haga clic en el nombre o presione ·. |
El valor de variable seleccionado está enlazado.
Cómo enlazar una celda de Listas y Hoja de Cálculo con una variable
Cuando usted enlaza una celda con una variable, Listas y Hoja de Cálculo mantiene el valor de la celda actualizado para reflejar el valor actual de la variable. La variable puede ser cualquier variable en el problema actual y se puede definir en Gráficos y Geometría, Calculadora o cualquier instancia de Listas y Hoja de Cálculo.
Nota: No realice un enlace con una variable del sistema. Hacer esto podría evitar que el sistema actualice dicha variable. Las variables de sistema incluyen
1. | Haga clic en la celda que desea enlazar con la variable. |
2. | Abrir el menú de EnlazVar: |
- | Haga clic en ![]() |
- | Dispositivo portátil: Presione h. |
Se desplegará el menú EnlazVar.
3. | Bajo Vincular Con, desplácese al nombre de la variable y haga clic en él. |
La celda muestra el valor de la variable.
Cómo usar una variable en un cálculo
Después de almacenar un valor en una variable, usted puede usar el nombre de variable en una expresión como un sustituto para el valor almacenado.
1. | Ingrese la expresión: |
- | Escriba |
- | Dispositivo portátil: Escriba |
La Calculadora sustituye 517, el valor asignado actualmente a
2. | Ingrese la expresión: |
- | Escriba |
- | Dispositivo portátil: Escriba |
CAS: Dado que la variable
Dado que la variable