Cómo explorar el espacio de trabajo de Documentos

Use las opciones de menú y las opciones de barra de herramientas del espacio de trabajo para crear o editar documentos de TI-Nspire™ y de PublishView™ y trabajar con aplicaciones y problemas. Las herramientas en el espacio de trabajo son específicas para trabajar con documentos abiertos.

Nota: Aunque no esté etiquetado, el espacio de trabajo de documentos es el espacio de trabajo predeterminado en el software TI-Nspire™ CX para estudiantes. En toda la documentación y ayuda, el área donde se trabaja con los documentos se denomina espacio de trabajo de documentos.

À

Barra de herramientas. Contiene accesos directos a las tareas que se realizan en forma frecuente, como crear nuevos documentos, abrir documentos existentes, guardar documentos, insertar aplicaciones, insertar variables y tomar capturas de pantalla. Los iconos para cortar, copiar y pegar también se ubican en la barra de herramientas. En el lado derecho, un botón Vista previa del documento le permite seleccionar Vista previa de dispositivo portátil o de computadora.

Á

Cuadro de herramientas de Documentos. Contiene las herramientas necesarias para trabajar con documentos de TI-Nspire™ y de PublishView™. Use estas herramientas para abrir los menús de aplicaciones, use el ordenador de páginas para ver documentos de TI-Nspire™, abra el emulador TI-SmartView™, abra el explorador de contenido, inserte utilidades como plantillas matemáticas y los símbolos desde el catálogo e inserte texto e imágenes en los documentos de PublishView™. Haga clic en cada icono para tener acceso a las herramientas disponibles.

Â

Panel del cuadro de herramientas. Las opciones para la herramienta seleccionada se muestran en esta área. Por ejemplo, haga clic en el icono de Herramientas de Documentos para tener acceso a las herramientas necesarias para trabajar con la aplicación activa.

Ã

Área de trabajo. Muestra la página actual del documento activo (seleccionado). Le permite realizar cálculos, agregar aplicaciones y agregar problemas y páginas. Sólo hay un documento activo a la vez. Varios documentos aparecen como pestañas.

Ä

Barra de estado. Proporciona información acerca del documento activo.

Cómo comprender la Barra de Estado

La barra de estado proporciona información acerca del documento actual y proporciona opciones que le permiten cambiar entre los modos de vista de Unidad Portátil y de Computadora, así como ajustar la manera en que el documento aparece en el espacio de trabajo.

À

Tamaño de página. Muestra el tamaño de página del documento como Dispositivo portátil o Computadora. Puede utilizar el menú Archivo de TI-Nspire™ para convertir un documento de un tamaño de página a otro.

Á

Contador de Problema/Página. El primer valor representa el número de problema de la página activa, y el segundo valor indica el número de página dentro del problema. En el ejemplo, el contador muestra 1.2, lo que indica Problema 1, Página 2.

Â

Configuración. Haga doble clic para ver o cambiar la Configuración del documento para el documento activo o cambiar la Configuración del documento predeterminada.

Ã

Modo. Muestra el modo de ángulo (RAD, DEG, GRAD) para la página actual del documento o el cuadro matemático activo en una aplicación de Notas.

Ä

Zoom. Habilitado solo en la vista previa del dispositivo portátil (haga clic en Vista previa del documento en la barra de herramientas y seleccione Dispositivo portátil). Haga clic en ▼ y seleccione un valor de magnificación para la vista previa.

Å

Nivel de negritas. Habilitado sólo en la vista previa de Computadora (haga clic en Vista previa del documento en la barra de herramientas y seleccione Dispositivo móvil). Haga clic en ▼ y seleccione un valor para aumentar o reducir el nivel de negritas del texto y otros elementos.