Cómo guardar en el espacio de trabajo de Portafolio
Puede guardar documentos que contienen preguntas y Encuestas rápidas en el espacio de trabajo de Portafolio, donde puede revisar y analizar respuestas individuales y asignar o cambiar la calificación de un estudiante.
Cuando guarda Encuestas rápidas en el Portafolio, los estudiantes pueden seguir enviando respuestas para la Encuesta rápida hasta que se detenga la encuesta. La Encuesta rápida en el Portafolio se actualiza automáticamente sin que tenga que guardarla de nuevo.
Nota: Si abrió el archivo desde el espacio de trabajo del Portafolio, o si ya ha guardado el archivo en el Portafolio, el software no le solicita un nombre de archivo. El software guarda el archivo en el espacio de trabajo del Portafolio con el nombre de archivo existente y actualiza cualquier calificación que les haya dado a los estudiantes. Puede ir al espacio de trabajo de Portafolio y cambiar una calificación en cualquier momento.
Para guardar un archivo en el espacio de trabajo de Portafolio:
| 1. | Haga clic Archivo > Guardar en Portafolio, o haga clic en . |
Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar en Portafolio. En forma predeterminada, se muestra el nombre del archivo en el cuadro Nombre de Portafolio. Si el archivo es una Encuesta rápida que todavía no ha guardado, el nombre predeterminado es <Nombre de la clase, N.° de conjunto de Encuesta rápida, mm-dd.tns>. Por ejemplo: Algebra1 - Sra. Alonso, Conjunto d ER 2, 26-10.tns.
| • | Para agregar una nueva columna del Portafolio, seleccione Agregar como nueva columna del Portafolio. Puede usar el nombre existente o escribir un nuevo nombre. |
| • | Para agregar el archivo a una columna del portafolio existente, seleccione Agregar a la columna del portafolio existente. Haga clic en la flecha hacia abajo para seleccionar la columna. |
Nota: Las Encuestas Rápidas no se pueden agregar a las columnas existentes.
| 2. | Haga clic en Guardar. |
El archivo se guarda en el espacio de trabajo de Portafolio.
.