Modo de evaluación para la calculadora TI-84 Plus
La información de esta sección sólo aplica a los dispositivos portátiles TI-Nspire™ que le permiten cambiar entre el teclado numérico TI-Nspire™ y el teclado numérico TI-84 Plus. Para usar el Modo de evaluación en el modo de TI-84 Plus, el dispositivo portátil debe iniciarse con el teclado numérico de TI-84 Plus.
Nota: Si usa el Modo de evaluación en el modo de TI-84 Plus no afectará los documentos creados con el teclado numérico TI-Nspire™.
Asegúrese de salir del Modo de evaluación antes de intentar cambiar a un teclado numérico diferente. Si cambia de teclado numérico mientras que se encuentra en el Modo de evaluación, el dispositivo portátil mostrará el siguiente mensaje:
Cómo habilitar el Modo de evaluación en el modo de TI-84 Plus
| 1. | Apague el dispositivo portátil. |
| 2. | Mantenga presionadas |, ~ y É hasta que se abra la pantalla Restablecer Opciones. |
De manera predeterminada, el modo de ángulo está configurado en GRADO, los Diagnósticos de Estadísticas están activados (ENCENDIDO) y las funciones logBASE y sumatoria (Σ) están deshabilitadas.
| 3. | Para cambiar las configuraciones predeterminadas, mueva el cursor sobre la configuración deseada y presione ÎÍ. |
| 4. | Presione q (después del botón de Aceptar en la pantalla) para seleccionar Aceptar. |
Las opciones que haya seleccionado se muestran en la pantalla Restablecimiento Completo.
| 5. | Presione cualquier tecla para continuar. |
| 6. | Pare verificar que las aplicaciones, los programas y las funciones están deshabilitadas: |
|
Presione Œ |
|
|
Presione ¼ |
|
|
Presione ƒ _ |
|
|
Presione » |
|
Otras variables almacenadas en la RAM y en la memoria archivada (incluyendo VarsAp) se borran.
Cómo verificar que las funciones estén desactivadas en el modo de TI-84 Plus
Cuando los estudiantes intenten tener acceso a las funciones desactivadas, se muestran las siguientes ventanas de información:
|
|
|
Nota: Si un dispositivo portátil ya está en el Modo de evaluación, las aplicaciones y los programas se desactivarán. Si intenta ingresar al Modo de evaluación en un dispositivo portátil TI-Nspire™ con el teclado numérico TI-84 mientras que se encuentre en Modo de evaluación, se mostrará la pantalla de Restablecimiento completado. Los valores de configuración actuales se muestran y la RAM se restablece. El dispositivo portátil estará listo para que otro estudiante lo use en un estado de prueba limpio, según sea necesario.
Cómo salir del Modo de evaluación en el modo de TI-84 Plus
Cuando vuelva a habilitar los dispositivos portátiles TI-Nspire™ al usar un teclado numérico TI-84 y los dispositivos portátiles TI-84 Plus, las aplicaciones y los programas se restaurarán.
Para restaurar un dispositivo portátil TI-Nspire™ en el modo de TI-84 Plus para su funcionalidad completa:
| • | Conecte su dispositivo portátil a otro dispositivo portátil TI-Nspire™ en el modo de TI-84 Plus o a un dispositivo portátil TI-84 Plus. |
| • | Transfiera cualquier archivo hacia o desde el dispositivo portátil que se encuentre en modo de evaluación. |
| • | De manera alternativa, puede usar TI Connect™ para descargar un archivo desde la computadora a su dispositivo portátil. |
Para transferir un archivo desde otro dispositivo portátil TI-84 Plus:
| 1. | En la unidad receptora, presione y 8 y después resalte RECIBIR. No presione Í todavía. |
| 2. | En la calculadora transmisora, presione y 8. |
| 3. | Seleccione un archivo para enviar al seleccionar una categoría y después seleccione un archivo para enviar. |
|
|
|
| 4. | Resalte TRANSMITIR para enviar el archivo, pero no presione Í todavía. |
| 5. | Presione Í en la calculadora receptora. |
| 6. | Presione Í en la calculadora transmisora. |
Nota: Tal vez sea necesario darle un nuevo nombre o sobrescribir su variable para que la transferencia del archivo sea satisfactoria.
Nota: La aplicación TestGuard™ de TI para TI-83 Plus y TI-84 Plus no está diseñada para realizar y transferir configuraciones de prueba cuando se encuentra cargada en un dispositivo portátil TI-Nspire™ en el modo de TI-84, incluso la función Rehabilitación. Asimismo, las luces LED que parpadean indican que usted se encuentra en el Modo de evaluación, pero no parpadean cuando se encuentra en el modo de TI-84.