Cómo operar el dispositivo portátil en el modo de evaluación

Cuando un dispositivo portátil se encuentra en modo de evaluación, el El indicador de luz LED en la parte superior del dispositivo portátil parpadeará (en el TI‑Nspire™ CX II). La luz LED le permitirá ver rápidamente que el dispositivo portátil está en el Modo de evaluación, incluso cuando el dispositivo portátil esté apagado.

• (Numérico) Si el indicador de luz LED parpadea en verde-verde, todas las restricciones están seleccionadas.
• (Aritmética exacta) Si el indicador de luz LED parpadea en verde-verde, todas las restricciones están seleccionadas y Aritmética exacta estará desactivada.
• (CAS) Si el indicador de luz LED parpadea en verde-verde, todas las restricciones están seleccionadas y CAS estará desactivado.
• Si el indicador de luz LED parpadea en amarillo-amarillo, una o más restricciones han sido borradas.

Notas:

• Los dispositivos portátiles más antiguos de TI‑Nspire™ CAS no tienen un indicador de luz LED en la parte superior.
• La luz LED en el dispositivo portátil TI-Nspire™ CM-C indica solamente el estado de la batería. No parpadea cuando el dispositivo portátil está en el Modo de evaluación.

Configuraciones del sistema

Las configuraciones del sistema en efecto antes de ingresar al modo de evaluación no se pasan a la sesión de modo de evaluación. En cambio, cuando ingresa al Modo de evaluación por primera vez, las configuraciones del sistema serán las predeterminadas. Puede cambiar las configuraciones mientras esté en el Modo de evaluación. Cuando salga del Modo de evaluación, las configuraciones del sistema se restaurarán a las configuraciones en efecto antes de haber ingresado al Modo de evaluación.

Cómo liberar almacenamiento para el modo de evaluación

Si el dispositivo portátil no tiene suficiente memoria disponible para ingresar al modo de evaluación, se mostrará un mensaje sugiriendo quitar algunos documentos.

Las opciones incluyen:

• Hacer una copia de respaldo de los documentos en una computadora o en otro dispositivo portátil y después eliminarlos del dispositivo portátil. Puede restaurar los documentos después de salir del Modo de evaluación.
• Cómo eliminar documentos innecesarios del dispositivo portátil.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo liberar almacenamiento, consulte la sección "Administración de archivos" de la guía Cómo comenzar, del dispositivo portátil.

Cómo apagar o encender el dispositivo portátil en el Modo de evaluación

Si apaga el dispositivo portátil o si ingresa al Modo de desconexión automática (Automatic Power Down™, APD™) mientras que se encuentra en el Modo de evaluación, permanecerá en el Modo de evaluación cuando se encienda de nuevo. Un mensaje le recordará que el dispositivo portátil está en modo de evaluación y se muestran las restricciones seleccionadas.

SO TI-Nspire™CX CAS
Restricciones predeterminadas (sin opción para desactivar CAS)

SO TI-Nspire™ CX II CAS
Restricciones predeterminadas con CAS desactivado

Nota: Si hay un cuadro de diálogo abierto cuando el dispositivo portátil se apaga mientras que se encuentra en el Modo de evaluación, ese cuadro de diálogo aparecerá cuando encienda de nuevo el dispositivo portátil.

Autoguardado

Si el dispositivo portátil se reinicia mientras se encuentra en modo de evaluación, el dispositivo portátil permanecerá en modo de evaluación y volverá al último documento activo.

Cómo administrar la energía de las baterías

Si usa un dispositivo portátil TI-Nspire™ o TI-Nspire™ CAS, puede quitar y reemplazar las baterías mientras se encuentre en el Modo de evaluación. Si cambia las baterías, el dispositivo portátil permanecerá en el Modo de evaluación. Cuando lo encienda de nuevo, se mostrará el cuadro de diálogo de recordatorio.

Antes de ingresar al Modo de evaluación o antes de comenzar un examen, debe asegurarse de que la batería recargable esté completamente cargada en cualquier dispositivo portátil que utilice una batería recargable.