Ingresar en el modo de evaluación con un código para prueba
Nota: Esto aplica solo a los dispositivos portátiles TI-Nspire™ CX II . Para obtener un código de prueba puede. utilizar el método Elegir restricciones o preparar el dispositivo portátil en el software TI-Nspire™ Premium Teacher (consulte la sección Preparación remota de las dispositivos portátiles de la guía).
1. | Asegúrese de que el dispositivo portátil esté apagado. |
2. | Presione y mantenga presionadas las teclas e c. |
No suelte las teclas hasta que se muestre la pantalla Ingresar código de modo de evaluación.
Nota: También se muestra después de restaurar los valores predeterminados de fábrica o reiniciar el dispositivo portátil.
3. | Ingrese el código de prueba de ocho dígitos. |
Si el código es válido, aparecerá una marca de verificación verde.
Nota: Este ejemplo utiliza el código predeterminado TI Factory Default 0001-6382.
4. | Presione Siguiente. |
Aparece la pantalla Resumen.
Desplácese para revisar las restricciones o presione Atrás para ingresar un código diferente.
5. | Presione Inicio para ingresar al modo de evaluación. |
Después de reiniciar, aparece la pantalla Resumen.
6. | Presione Aceptar para iniciar la prueba. |
Notas
• | Cuando se valida el código, se almacena y se muestra cuando se vuelve a invocar el diálogo Ingresar código de modo de evaluación. |
• | Se utilizan los mismos códigos de prueba para todos los dispositivos portátiles TI-Nspire™ CX II CAS, TI-Nspire™ CX II y TI-Nspire™ CX II-T. La configuración CAS y de modo aritmético exacto se ignoran cuando corresponde. |