Cómo borrar datos en el modo de evaluación
Puede borrar documentos, datos de Bloc de Notas y bibliotecas que se agregaron en una sesión del Modo de evaluación sin salir del Modo de evaluación. El borrar los datos no cambiará las restricciones del modo de evaluación, así que puede utilizar este método para iniciar una nueva prueba que requiera las mismas restricciones.
Nota: Para cambiar las restricciones, debe salir del Modo de evaluación y luego volver a ingresar al Modo de evaluación con nuevas configuraciones.
Para borrar datos del Modo de evaluación sin cambiar las restricciones:
| 1. | Asegúrese de que el dispositivo portátil esté apagado. |
| 2. | Encienda el dispositivo portátil presionando y manteniendo presionadas las teclas d c. |
Se muestra la pantalla Modo de evaluación con una opción para Restablecer.
|
SO TI-Nspire™CX CAS
|
SO TI-Nspire™ CX II CAS con CAS desactivado
|
| 3. | Seleccione Reseteo Modo de Evaluación para borrar los datos. - o - Seleccione Cancelar para cerrar la ventana sin borrar los datos. |
Nota para los dispositivos portátiles TI-Nspire™ con teclado numérico portátil: Borrar los datos de modo de evaluación mientras que usa el teclado numérico TI-Nspire™ no afectará los datos creados con el teclado numérico TI-84 Plus. Los datos de TI-84 Plus permanecen intactos, aunque no sea posible tener acceso a ellos mientras que esté conectado el teclado numérico TI-Nspire™.