Cómo guardar un Elemento en el Espacio de Trabajo de Portafolio
Si está utilizando el software TI-Nspire™ por primera vez, puede que el Espacio de Trabajo de Portafolio esté vacío. Debe guardar los archivos en el Espacio de Trabajo de Portafolio para visualizar y editar calificaciones, y llevar a cabo otro trabajo en los archivos.
Puede guardar archivos recopilados, sin indicador y de Encuesta Rápida en el Espacio de Trabajo de Portafolio. Usted puede guardar en el Espacio de Trabajo de Portafolio desde los Espacios de Trabajo de Clase y Revisión.
Cuando guarda Encuestas rápidas en el Portafolio, los estudiantes pueden seguir enviando respuestas a la Encuesta rápida hasta que detenga la encuesta. La Encuesta Rápida guardada se actualiza automáticamente sin que usted tenga que guardarla de nuevo.
Nota: si usted abrió el archivo desde el Espacio de Trabajo de Portafolio, o si ya ha guardado el archivo en el Espacio de Trabajo de Portafolio, el software no le solicita un nombre de archivo. El software guarda el archivo en el Espacio de Trabajo de Portafolio con el nombre de archivo existente y actualiza cualquier calificación que usted les haya dado a los estudiantes. Usted puede cambiar una calificación en el Espacio de Trabajo de Portafolio en cualquier momento.
Para guardar un archivo en el Espacio de Trabajo de Portafolio, realice los siguientes pasos.
| 1. | Seleccione los archivos que desea guardar. |
| • | Desde el Registro de Clase en el Espacio de Trabajo para la Clase, haga clic en , y luego haga clic en Guardar Seleccionados en Portafolio. |
| • | En un archivo abierto en el Espacio de Trabajo para Revisión, haga clic en Archivo > Guardar en Portafolio, o bien haga clic en . |
Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar en Portafolio.
| 2. | Guarde los archivos en una nueva columna Portafolio o agréguelos a una columna del Portafolio existente. |
| • | Añada los archivos en una nueva columna del Portafolio, seleccione Añadir como nueva columna de portafolio. Usted puede usar el nombre existente, o escribir un nuevo nombre. |
| • | Para guardar los archivos en una columna de Portafolio existente, seleccione Añadir a la columna de portafolio existente. Haga clic en la flecha hacia abajo para seleccionar la columna deseada de la lista desplegable. |
Nota: Las Encuestas Rápidas no se pueden agregar a las columnas existentes.
| 3. | Haga clic en Guardar. |
El archivo se guarda en el Espacio de Trabajo de Portafolio.
Nota: Los archivos que guardó en el Espacio de Trabajo de Portafolio permanecerán en el Registro de Clase hasta que los elimine mediante el comando Eliminar.
Si un archivo se borra del Registro de Clase, la acción de borrado no afecta la copia del archivo en el Espacio de Trabajo del Portafolio. La copia permanece en el Espacio de Trabajo del Portafolio hasta que la borra.
, y luego haga clic en
.