Cómo insertar ecuaciones químicas en Notas
Los cuadros de ecuaciones químicas (herramientas de química) facilitan la introducción de fórmulas y ecuaciones químicas, como .
Al escribir en las herramientas de química, la mayor parte del trabajo de formateo se procesa automáticamente.
• | El uso de mayúsculas en la mayoría de los símbolos de los elementos, como Ag y Cl, es automática. |
• | Los números iniciales se tratan como coeficientes y se muestran en tamaño completo. Los números después de un elemento o de un paréntesis final se convierten en subíndice. |
• | El símbolo “=” se convierte en un símbolo de resultado “&”. |
Notas:
• | Las ecuaciones en las herramientas de química no pueden evaluarse ni balancearse. |
• | El uso de mayúsculas en los elementos no funciona en todos los casos. Por ejemplo, para introducir dióxido de carbono, CO2, debe escribir manualmente la O mayúscula. Si no, al escribir “co” aparecería “Co” el símbolo del cobalto. |
Cómo introducir una ecuación química
1. | En el área de trabajo de Notas, coloque el cursor donde desea la ecuación. |
2. | En el menú Insertar, seleccione Herramientas de química. — o — Presione Ctrl + E (Mac®: Presione “+ E). |
Se mostrará un cuadro de ecuación química vacío.
3. | Escriba la ecuación en el cuadro. Por ejemplo, para representar ácido sulfúrico, escriba h2sO4 y ponga la O en mayúscula manualmente. |
Las herramientas de química formatean manualmente el texto a medida que escribe.
4. | Si necesita superíndices para las ecuaciones iónicas, escriba un acento circunflejo (^) y, a continuación, escriba el texto. |
5. | Use paréntesis para indicar si un compuesto es sólido (s), líquido (l), gaseoso (g) o acuoso (aq). |
6. | Para salir de las herramientas de química, haga clic en cualquier lado fuera de ellas. |