Cómo graficar desde Notas y Calculadora
Puede graficar una función o relación directamente del menú de contexto. Esta función está disponible para varias funciones y relaciones en páginas de Notas, Scratchpad y Calculadora.
|
![]() |
|
Si las opciones de diseño de la página lo permiten, los gráficos se mostrarán en la misma página que la función o la relación. De lo contrario, los gráficos se mostrarán en una página de Gráficos por separado.
El tipo de gráfico creado depende de:
• | El tipo de función o relación. |
• | Cualquier restricción impuesta por una sesión en modo de evaluación activa. |
Ejemplo sobre cómo graficar desde Notas
Este ejemplo usa una página de Notas para explorar una función cuadrática de forma interactiva.
1. | Inserte un cuadro matemático en una nueva página de Notas e introduzca la siguiente definición de función: |
Definir f1(x)=x2-1·x-4
2. | Muestre el menú de contexto de la declaración Definir. Windows®: Haga clic con el botón derecho en la declaración. Mac®: Mantenga presionada “ y haga clic en la declaración. Dispositivo portátil: Apunte a la declaración y presione / b. |
3. | En el menú de contexto, seleccione Gráficos. |
Aparecerá el gráfico. El gráfico y el cuadro matemático están enlazados, de esa manera cualquier ajuste a uno afectará al otro.
4. | Explore la relación entre la función definida y su gráfico: |
- | Arrastre los extremos o el centro del gráfico para manipularlo y observe los cambios en la definición de la función. |
— o —
- | Edite la función definida en el cuadro matemático y observe los cambios en el gráfico. |