Cómo Trabajar con Filas y Columnas de Datos
| ▶ | Para seleccionar una columna, muévase a la parte superior de la columna y haga clic en la letra de referencia de la columna. Para seleccionar una fila, muévase a la celda del extremo izquierdo de la fila y haga clic en el número de referencia de la fila. Presione Esc para cancelar la selección. |
Dispositivo portátil: Mantenga presionada la tecla ▲ para pasar a la celda superior, o mantenga presionada la tecla ◄ para pasar a la celda del extremo izquierdo.
| ▶ | Para extender la selección a las filas o columnas adyacentes, mantenga presionada Shift y presione ◄, ►, ▲, o ▼. |
| 1. | Haga clic en la fila o la columna que desea redimensionar. |
| 2. | En el menú Acciones, seleccione Redimensionar, y luego seleccione una opción. |
| 3. | Elija una opción de redimensión para una columna o una fila. |
| - | Para una columna, elija Redimensionar el Ancho de la Columna, Maximizar el Ancho de la Columna o Minimizar el Ancho de la Columna. |
| - | Para una fila, puede elegir Redimensionar la Altura de la Fila. |
Las herramientas que minimizan o maximizan el ancho de la columna funcionan automáticamente. Debe ajustar manualmente el tamaño para usar las herramientas Redimensionar el Ancho de la Columna y Redimensionar la Altura de la Fila.
| 4. | Si desea redimensionar manualmente, use ◄ y ► para redimensionar la columna, o use ▲ y ▼ para redimensionar la fila y después presione Ingresar. |
| 1. | Haga clic en la columna o fila en la cual desea insertar los nuevos datos. |
| 2. | En el menú Insertar, seleccione Fila o Columna. |
| - | Si inserta una fila, las filas restantes se desplazarán hacia abajo a fin de crear espacio para la nueva fila. |
| - | Si inserta una columna, las columnas restantes se desplazarán a la derecha para crear espacio. |
Nota: Si otras celdas contienen fórmulas con referencias relativas a una fila o columna desplazada, esas referencias se ajustan automáticamente.
Puede borrar una fila, una columna, un grupo de filas o un grupo de columnas. Cuando borra una fila o columna, las filas o columnas restantes se mueven hacia arriba o a la izquierda para ocupar el espacio que quedó libre.
| 1. | Haga clic en la columna o la fila que desea borrar. |
| 2. | (Opcional) Para seleccionar las filas o columnas adyacentes que desea borrar, mantenga presionada la tecla Shift y presione ◄, ►, ▲, o ▼. |
| 3. | Se abre el menú de contexto. |
| - | Windows®: Haga clic con el botón derecho del mouse en la fila seleccionada. |
| - | Mac®: Mantenga presionada la tecla “ y haga clic en la fila seleccionada. |
| - | Dispositivo portátil: Presione / b. |
| 4. | En el menú de contexto, seleccione Borrar Fila. |
Se borran las filas o columnas seleccionadas.
Nota: Si otras celdas contienen fórmulas que se refieren a la fila o columna borrada, esas celdas muestran un error. Las referencias relativas correspondientes a las celdas cuyas posiciones cambiaron debido a una acción de borrado se ajustan automáticamente.
| 1. | Puede hacer clic en la letra de columna para copiar una columna, o hacer clic en el número de fila para copiar una fila. |
| 2. | (Opcional) Para seleccionar las filas o columnas adyacentes que desea copiar, mantenga presionada la tecla Shift y presione ◄, ►, ▲, o ▼. |
| 3. | Copie la file o la columna: |
Windows®: Presione Ctrl+C.
Mac®: Presione “+C.
Dispositivo portátil: Presione / C.
| 4. | Desplácese hasta la celda de la fila o columna en la que desee colocar los elementos copiados. |
| 5. | Pegue la fila o la columna: |
Windows®: Presione Ctrl+V.
Mac®: Presione “+V.
Dispositivo portátil: Presione / V.
La fila o columna copiada se pega en el lugar y reemplaza el contenido previo.
Nota: Si copia una columna nombrada, se pega con el nombre eliminado para evitar un conflicto de variables.
| 1. | Haga clic en la columna que desea mover. |
| 2. | En el menú Acciones, seleccione Mover columna. |
Aparece una barra de inserción.
| 3. | Presione ◄ y ► para colocar la barra de inserción en la nueva posición de la columna y luego presione Ingresar. |
Nota: Las referencias relativas correspondientes a las celdas cuyas posiciones cambiaron debido a un movimiento se ajustan automáticamente.
Puede elegir mostrar los resultados calculados de una columna en forma exacta (fracción) o aproximada (decimal). Esta acción solo afecta los valores calculados de una fórmula.
| 1. | Seleccione la columna haciendo clic en la letra de referencia en la parte superior de la columna. |
Dispositivo portátil: Mantenga presionada la tecla ▲ para pasar a la celda superior.
| 2. | Abra el menú de contexto para la columna. |
| 3. | En el menú de contexto, haga clic en Datos > Exactos o Datos > Aproximados. |
Nota: Si desea restaurar los resultados de la columna con la configuración predeterminada del documento, seleccione la columna y haga clic en Datos > Restaurar la Configuración del Documento.
El comando Clear Data (Borrar Datos) le permite eliminar los datos de las columnas seleccionadas. El comando Clear Data (Borrar Datos) no borra la columna, como tampoco el nombre ni la fórmula de una columna.
Una vez que los datos se hayan borrado, Listas y Hoja de Cálculo recalcula las fórmulas de las columnas seleccionadas. Esta acción hace que el comando Clear Data (Borrar Datos) resulte útil para capturar un conjunto nuevo de datos de otra aplicación o para generar una columna nueva de números aleatorios.
| 1. | Haga clic en la o las columnas cuyos datos desee borrar. |
| 2. | En el menú Datos, seleccione Borrar datos. |
Nota: Si una fórmula recalculada produce los mismos datos que antes, puede parecer que el comando Clear Data (Borrar Datos) falló.
Cómo seleccionar una fila o una columna