Cómo Trabajar con Tablas de Funciones
La aplicación de Listas y Hoja de Cálculo le permite mostrar una tabla de valores de funciones para cualquier función en el problema actual. Puede cambiar las configuraciones de la tabla, borrar columnas, añadir valores para varias funciones y editar la expresión que define una función sin salir de la aplicación de Listas y Hoja de Cálculo.
| 1. | Mientras trabaja en la aplicación Listas y Hoja de Cálculo: |
Windows®: Presione Ctrl+T.
Mac®: Presione “+T.
Dispositivo portátil: Presione / T.
La aplicación de Listas y Hoja de Cálculo desaparecerá y se mostrará una tabla vacía con una lista de las funciones que están disponibles en el problema.
Nota: Si previamente mostró una tabla para una función de la aplicación de Listas y Hoja de Cálculo, la tabla incluirá esa función de manera predeterminada.
| 2. | Elija el nombre de la función para la cual desea mostrar valores. |
Los valores para la función que seleccionó se mostrarán en la primera columna de la tabla.
| 3. | Para moverse por celdas adyacentes de la tabla, presione ▲ o ▼. Presione Tabpara desplazarse desde el cuerpo de la tabla (celdas) hasta las dos filas superiores (celdas para los nombres de columna y las fórmulas). |
| 4. | Para ocultar la tabla de valores y volver a la aplicación de Listas y Hoja de Cálculo, repita el paso 1. |
Se puede cambiar la tabla de valores de función con las herramientas del menú Tabla.
| ▶ | Para eliminar una columna de la tabla, haga clic en cualquier celda y luego en Eliminar Columna. |
Nota: También puede hacer clic en la flecha desplegable de la celda superior de una columna para ver la lista de funciones del problema.
| ▶ | Para cambiar la expresión que define una función, haga clic enEditar Expresión. También puede editar la expresión directamente en la línea de ingreso de datos que se encuentra debajo de la tabla. |
Nota: Al editar la expresión de una función, esa función se modificará automáticamente en la aplicación utilizada para definirla. Por ejemplo, si edita una función de Gráficos y geometría en la tabla, se actualizarán los valores de la tabla y el gráfico de la función.
| ▶ | Para cambiar la configuración predeterminada de la tabla, elija Editar configuración de tabla. |
Se abre el cuadro de diálogo Tabla. Presione Tab para desplazarse de un campo a otro e ingresar o seleccionar nuevos valores para la configuración predeterminada de la tabla:
| - | Inicio de Tabla: Ingrese el valor que usará como primer valor en la tabla de valores. |
| - | Paso de Tabla: Ingrese un valor para el intervalo entre valores. |
| - | Independiente y Dependiente: Haga clic en la flecha desplegable para elegir Automático o Preguntar como método para rellenar una columna con los valores de las variables dependientes e independientes. Automático rellena la tabla desde el valor de inicio de tabla definido y muestra un valor independiente y uno dependiente para cada razón. Preguntar permite seleccionar una celda y presionar Ingresar para generar un valor para una celda. |
Cómo Cambiar a una Tabla