Cómo Ordenar los Datos
Puede ordenar un área determinada de la hoja de cálculo en orden ascendente o descendente. Seleccione la columna de dicha área que se utilizará como clave para el ordenamiento. Cuando el ordenamiento mueve los datos hacia arriba o hacia abajo en la columna clave, los datos correspondientes en las demás columnas seleccionadas también se mueven hacia arriba o hacia abajo. Esta acción conserva la integridad de cada fila.
Nota: El ordenamiento se basa en valores numéricos. Si selecciona una columna clave que contiene texto, pueden producirse resultados inesperados.
1. | Seleccione el rango de celdas. |
2. | En el menú Acciones, seleccione Ordenar. |
Se abre el cuadro de diálogo Ordenar.
3. | Haga clic en la letra de columna que desea usar para el ordenamiento. |
4. | Haga clic en el método de ordenamiento Descendente o Ascendente y luego haga clic en OK. |
Nota: Al ordenar una columna que está definida por una fórmula, esta última se elimina porque es posible que no sea válida después del ordenamiento.