Distribuciones
Ejemplo: Calcule el valor de la distribución Normal puntual usando dpP Normal.
| 1. | Haga clic en la celda de fórmula (la segunda celda de la parte superior) de la columna A. |
| 2. | Haga clic en Estadística > Distribuciones > dpP normal para elegir el modelo de Distribución. |
Se abre el cuadro de diálogo dpP normal y se muestran los campos para escribir o seleccionar los argumentos para los cálculos.
| 3. | Presione Tab las veces que sea necesario para desplazarse de campo en campo y proporcionar cada argumento. Puede escribir valores o seleccionarlos de la lista desplegable: |
| - | Valor X: Haga clic en la flecha desplegable para seleccionar cualquier lista en el problema a fin de proporcionar los valores x para el cálculo. |
| - | Media: Escriba un valor para la media o haga clic en la flecha desplegable para elegir una variable que contenga la media. |
| - | Desviación Estándar: Escriba un valor para la desviación estándar o elija una variable que contenga la desviación estándar. |
| 4. | Haga clic en la casilla de verificación Dibujar para ver la distribución diagramada en Datos y Estadísticas. |
Nota: La opción Dibujar no está disponible en todas las distribuciones.
| 5. | Haga clic en Aceptar. |
Listas y Hoja de Cálculo inserta dos columnas: una que contiene los nombres de los resultados y otra que contiene los valores correspondientes. Los resultados se diagraman en Datos y Estadísticas.
Nota: Los resultados están vinculados con los datos de origen. Por ejemplo, puede cambiar un valor de la columna A, y la ecuación se actualizará automáticamente.
Las siguientes distribuciones están disponibles en la aplicación de Listas y Hoja de Cálculo. Para obtener más información sobre estas funciones, consulte la Guía de Referencia de TI-Nspire™.
| • | Para obtener un solo resultado de distribución basado en un solo valor, escriba la función en una sola celda. |
| • | Para obtener una lista de resultados de distribución basada en una lista de valores, escriba la función en una celda de fórmula de la columna. En este caso, usted especifica una lista (columna) que contiene los valores. Para cada valor en la lista, la distribución proporciona el resultado correspondiente. |
Nota: Para las funciones de distribución que son compatibles con la opción de dibujar (normPDF, dpP t, χ² dpP y F dpP), la opción está disponible solamente si escribe la función de distribución en una celda de fórmula.
dpP normal (normPdf)
Calcula la función de densidad de probabilidad (dpP) para la distribución normal en un valor x específico. Los valores predeterminados son la media μ=0 y la desviación estándar σ=1. La función de densidad de probabilidad (pdf) es:
Esta distribución se utiliza para determinar la probabilidad de la ocurrencia de un determinado valor en una distribución normal. La opción de dibujar está disponible cuando se invoca la Pdf Normal desde una celda de fórmula.
Cuando accede a distribuciones desde la celda de fórmula, debe seleccionar una lista válida de la lista desplegable para evitar resultados inesperados. Si accedió desde una celda, debe especificar un número para el valor x. La distribución presenta la probabilidad de que ocurra el valor que usted especifica.
dpA Normal (normCdf)
Calcula la probabilidad de distribución normal entre el Límite Inferior y el Límite Superior para la media especificada, μ (predeterminada=0) y la desviación estándar, s (predeterminada=1). Puede hacer clic en la casilla de verificación Dibujar (área sombreada) para sombrear el área entre los límites inferior y superior. Los cambios en el Límite Inferior y el Límite Superior actualizan automáticamente la distribución.
Esta distribución es útil para determinar la probabilidad de una ocurrencia de cualquier valor entre los límites inferior y superior en la distribución normal. Es equivalente a hallar el área bajo la curva normal especificada entre los límites.
Normal Inversa (invNorm)
Calcula la función de distribución normal acumulada inversa para un área determinada bajo la curva de distribución normal especificada por la media, μ, y la desviación estándar, s.
Esta distribución es útil para determinar el valor x de los datos en el área que va desde 0 hasta x<1 cuando se conoce el percentil.
dpP t (dpP t)
Calcula la función de densidad de probabilidad (dpP) para la distribución de t en un valor x específico. El grado de libertad (df) debe ser > 0. La función de densidad de probabilidad (pdf) es:
Esta distribución es útil para determinar la probabilidad de la ocurrencia de un valor cuando la desviación estándar poblacional no se conoce y el tamaño muestral es pequeño. La opción de dibujar está disponible cuando se invoca la dpP t desde una celda de fórmula.
dpA t (t dpA)
Calcula la probabilidad de la distribución t de Student entre el LímiteInferior y el LímiteSuperior para los grados de libertad (df) especificados. Puede hacer clic en la casilla de verificación Dibujar (área sombreada) para sombrear el área entre los límites. Los cambios en el Límite Inferior y el Límite Superior actualizan automáticamente la distribución.
Esta distribución es útil para determinar la probabilidad de la ocurrencia de un valor dentro de un intervalo definido por el límite inferior y el límite superior para una población normalmente distribuida cuando no se conoce la desviación estándar poblacional.
T inversa (invt)
Calcula el valor acumulado de la función de probabilidad t inversa que se especifica a partir de los grados de libertad (df) para una determinada área bajo la curva.
La distribución es útil para determinar la probabilidad de una ocurrencia de datos en el área desde 0 hasta x<1. Esta función se utiliza cuando se desconoce la media poblacional y/o la desviación estándar poblacional.
c2 dpP (c2 dpP())
Calcula la función de densidad de probabilidad (dpP) para la distribución de c2 (chi-cuadrada) en un valor x específico. El valor de los grados de libertad (df) debe ser un número entero > 0. La función de densidad de probabilidad (pdf) es:
Esta distribución es útil para determinar la probabilidad de la ocurrencia de un determinado valor de una población con una distribución c2. La opción de dibujar está disponible cuando se invoca c2 dpP desde una celda de fórmula.
c2 dpA (c2 dpA())
Calcula la probabilidad de distribución de c2 (chi-cuadrada) entre el Límite Inferior y el Límite Superior para los grados de libertad (df) especificados. Puede hacer clic en la casilla de verificación Dibujar Área Sombreada para sombrear el área entre los límites inferior y superior. Los cambios en el Límite Inferior y el Límite Superior iniciales actualizan automáticamente la distribución.
Esta distribución es útil para determinar la probabilidad de la ocurrencia de un valor dentro de los límites determinados de una población con una distribución c2.
F dpP (F dpP())
Calcula la función de densidad de probabilidad (dpP) para la distribución F en un valor x específico. Los valores de df (grados de libertad) del numerador y df del denominador deben ser números enteros > 0. La función de densidad de probabilidad (pdf) es:
|
donde |
n = grados de libertad numerador |
Esta distribución es útil para determinar la probabilidad de que dos muestras tengan la misma varianza. La opción de dibujar está disponible cuando se invoca F dpP desde una celda de fórmula.
F dpA (F dpA())
Calcula la probabilidad de distribución de F entre el Límite Inferior y el Límite Superior para los grados de libertad dfnumer y dfDenom especificados. Puede hacer clic en la casilla de verificación Dibujar (área sombreada) para sombrear el área entre los límites inferior y superior. Los cambios en el Límite Inferior y el Límite Superior iniciales actualizan automáticamente la distribución.
Esta distribución es útil para determinar la probabilidad de que una sola observación caiga dentro del rango entre el límite inferior y el límite superior.
dpP binomial (binomPdf())
Calcula la probabilidad en un valor x para la distribución binomial discreta con los numintentos especificados y la probabilidad de éxito (p) en cada prueba. El parámetro x puede ser un número entero o una lista de números enteros. 0{p{1 debe ser verdadero. numintentos debe ser un valor entero > 0. Si no especifica un valor x, se obtiene una lista de probabilidades desde 0 hasta numintentos. La función de densidad de probabilidad (pdf) es:
donde n = numintentos
Esta distribución es útil para determinar la probabilidad de éxito en una prueba de éxito o falla, en la prueba n. Por ejemplo, podría utilizar esta distribución para predecir la probabilidad de que salga cara al lanzar una moneda en el quinto lanzamiento.
dpA Binomial (binomCdf())
Calcula la probabilidad acumulada para la distribución discreta binomial siendo n el número de intentos y p la probabilidad de éxito del evento deseado.
Esta distribución es útil para determinar la probabilidad de éxito en una prueba antes de completar todas las pruebas. Por ejemplo, si sacar cara en el lanzamiento de una moneda es el evento exitoso y usted planea lanzar la moneda 10 veces, esta distribución lo ayudaría a predecir la posibilidad de obtener cara al menos una vez en los 10 lanzamientos.
Binomial Inversa (invBinom())
Dado el número de intentos (Numintentos) y la probabilidad de éxito de cada intento (Prob), esta función produce el número mínimo de éxitos, k, de tal forma que la probabilidad acumulativa de éxitos k es mayor que o igual a la probabilidad acumulativa dada (CumulativeProb).
Binomial inversa con respecto a N (invBinomN())
Dada la probabilidad de éxito de cada intento (Prob), y el número de éxitos (NumSuccess), esta función produce el número mínimo de intentos, N, de tal forma que la probabilidad acumulativa de éxitos x sea menor que o igual a la probabilidad acumulativa dada (CumulativeProb).
dpP Poisson (poissPdf())
Calcula la probabilidad en x para la distribución discreta de Poisson con la media especificada, μ, que debe ser un número real > 0. xpuede ser un número entero o una lista de enteros. La función de densidad de probabilidad (pdf) es:
Esta distribución es útil para determinar la probabilidad de obtener un cierto número de éxitos antes de comenzar una prueba. Por ejemplo, podría usar este cálculo para predecir el número de veces que podría obtener cara en ocho lanzamientos de una moneda.
dpA de Poisson (poissCdf())
Calcula la probabilidad acumulada para la distribución discreta de Poisson con la media especificada, x.
Esta distribución es útil para determinar la probabilidad de que cierto número de éxitos se produzcan entre los límites inferior y superior de una prueba. Por ejemplo, podría usar este cálculo para predecir el número de veces que podría obtener cara entre el lanzamiento n.° 3 y el lanzamiento n.° 8 de la moneda.
dpP Geométrica (geomPdf())
Calcula la probabilidad en un valor x, en el cual se produce el primer éxito, para la distribución discreta geométrica con probabilidad de éxito p especificada. 0{p{1 debe ser verdadero. x puede ser un número entero o una lista de números enteros. La función de densidad de probabilidad (pdf) es:
Esta distribución es útil para determinar el número más probable de pruebas antes de obtener un éxito. Por ejemplo, podría usar este cálculo para predecir el número de lanzamientos de moneda que debería hacer antes de obtener cara.
dpA Geométrica (geomCdf())
Calcula la probabilidad geométrica acumulada desde el Límite Inferior hasta el Límite Superior con la probabilidad de éxito p especificada.
Esta distribución es útil para determinar la probabilidad asociada con el primer éxito que se produzca durante las pruebas 1 a n. Por ejemplo, podría usar este cálculo para determinar la probabilidad de obtener cara en el lanzamiento n.° 1, n.° 2, n.° 3,...n.° n.
Cómo Calcular Distribuciones