Tipos de licencia
A continuación se indican los tipos de licencia del software TI.
Licencias únicas
Una licencia única es válida para el software TI instalado en una única computadora. Se activa al comenzar a usar el software.
Se requiere una conexión a Internet para activar la licencia.
Licencias por volumen
Una licencia de volumen es una licencia de varios usuarios que ofrece el uso del software TI por usuario y por computadora.
Esta licencia única administra un grupo de asientos, cuya cantidad se especifica en el momento de la compra. El grupo puede dividirse en varios números de licencia, por ejemplo tres números de licencia que administran 10 asientos cada uno en una licencia de volumen de 30-asientos.
El software TI se instala en cada computadora del grupo. El número de licencia permanece, de manera predeterminada, con la computadora y se activa cuando se abre el software TI en esa computadora.
Se requiere una conexión a Internet para activar la licencia.
Licencias simultáneas
Una licencia simultánea es un único número de licencia que se instala en la computadora de servicio de licencias que ejecuta el software TI-Admin y se usa para administrar el uso de los asientos.
Con una licencia simultánea, el software TI puede instalarse en todas las computadoras de la escuela y usarse cuando hay un asiento disponible:
| • | Cuando un usuario abre el software, el servicio de licencia comprueba que haya un asiento sin usar para el usuario. |
| • | Cuando el usuario cierra el software, el asiento regresa al grupo. |
Este proceso se aplica a la cantidad máxima de asientos que se especificaron en el momento de la compra.
Se requiere una conexión a Internet para instalar y activar el
Licencia de activaciones múltiples
Una licencia de activación múltiple es una licencia de varios usuarios que proporciona uso del software TI por usuario y por computadora.
La licencia se proporciona en un archivo, ubicado en un lugar específico de las computadoras donde está instalado el software.
El archivo se usa para activar el software; los usuarios no reciben un número de licencia.
Para las computadoras que usan el software TI, no son necesarias conexiones a Internet ni a la red de la escuela. El software puede instalarse mediante imágenes de disco duro y otros métodos de implementación.
Para la licencia de activaciones múltiples, el software de cada computadora debe activarse periódicamente:
| • | La licencia puede comprarse como perpetua (renovada por un nuevo periodo de tiempo sin costo adicional) o puede comprarse como suscripción no renovable. |
| • | La renovación de la suscripción produce un nuevo archivo de licencia que debe implementarse en las computadoras que ejecutan el software TI. |
Licencias administradas por la escuela
Una licencia administrada por la escuela es una licencia de varios usuarios que proporciona uso del software TI por usuario (profesor o alumno) y por computadora.
La licencia administrada por la escuela se administra centralmente y se activa en la computadora de servicio de licencias que está conectada con la red de la escuela.
Cuando un usuario abre el software, puede ejecutarse si se cumplen estos requisitos de conectividad:
| • | La computadora debe estar conectada a la computadora de servicio de licencias y debe haber asientos disponibles. |
| • | La computadora debe estar fuera de la red pero debe haberse conectado correctamente con la computadora de servicio de licencias durante los 30 días anteriores. |
Se requiere una conexión a Internet para instalar y activar el software de TI-Admin en la computadora de servicio de licencias. Las computadoras que ejecutan el software TI deben estar conectadas mediante la red de la escuela a la computadora de servicio de licencias para administrar los asientos.
El software puede instalarse en las computadoras que ejecutan el software TI mediante imágenes de disco duro y otros métodos de implementación.
Para la licencia administrada por la escuela, el servicio de licencias se activa de manera periódica:
| • | La licencia puede comprarse como perpetua (renovada por un nuevo periodo de tiempo sin costo adicional) o puede comprarse como suscripción no renovable. |
| • | La suscripción se renueva con un nuevo número de licencia que debe activarse en la computadora de servicio de licencias. |