Cómo configurar variables de entorno para servidores proxy

Si usa un servidor proxy, debe configurar las variables de entorno para poder usar el software TI (no se requiere para las licencias únicas).

Las variables de entorno apuntan al servidor proxy y al puerto para activar la licencia.

Cómo configurar variables de entorno en Windows® 10

Siga estos pasos para configurar las variables de entorno en Windows® 10.

1. Haga clic en Inicio > Panel de control > Sistema.

(Si usa Windows® 7 o Windows Vista® y navega desde la ventana principal del Panel de control, haga clic en Sistema y seguridad > Sistema).

Se abre el cuadro de diálogo Propiedades del sistema.

2. Haga clic en la pestaña Configuración avanzada del sistema.
3. Haga clic en Variables de entorno.

Aparece el cuadro de diálogo Variables de entorno.

4. En el área Variables del sistema, haga clic en Nueva.

Se abre el cuadro de diálogo Nueva variable del sistema.

5. En el campo de nombre de la variable, escriba TI.HttpsProxy.
6. En el campo de valor de la variable, escriba <proxy IP address or host>:<proxy port>
7. Haga clic en Aceptar para cerrar los cuadros de diálogo abiertos y el panel de control.

Cómo configurar variables de entorno en una Mac®

En una Mac®, las variables de entorno deben especificarse en el archivo environment.plist.

Las variables deben especificarse con la sintaxis siguiente:
TI.HttpsProxy=<proxy IP address or host>:<proxy port>

Por ejemplo:
TI.HttpsProxy=www.proxyserver.com:8080

Para obtener más información acerca de cómo configurar las variables de entorno en el archivo environment.plist, consulte la documentación de Apple®.