Cómo obtener licencias

Las licencias del software TI se obtienen de distintas maneras, según el tipo de licencia y el método de compra (en línea o DVD).

Para una licencia única, el número de licencia se proporciona en el correo electrónico de confirmación o en la funda del DVD.

Para las licencias de volumen, simultáneas, de activaciones múltiples y administradas por la escuela, siga estos pasos para canjear el número de reclamo necesario para crear números o archivos de licencia.

1. Inicie sesión en su cuenta del Centro de Servicio de Software en education.ti.com/go/softwarecenter.
2. Haga clic en Canjear número de reclamo.
3. Escriba el número de reclamo que se proporciona en su correo electrónico de confirmación y haga clic en Canjear.

Se muestra la página web Contrato de licencia.

4. Haga clic en Aceptar.

Se muestra la página web Correcto canje de número de reclamo.

5. Compruebe el pedido: nombre de producto, tipo de licencia y cantidad de asientos.
6. Haga clic en Administrar números de licencia.

Se muestra la página web Administrar números de licencia.

7. Haga clic en el  Nuevo número de licencia y, a continuación, en Administrar licencia.

Se muestra la página web Asignar activaciones.

8. Para las licencias distintas a la licencia de activaciones múltiples, escriba la cantidad de asientos que desea asignar al primer número de licencia.

Por ejemplo, si tiene 30 asientos en total y desea asignar 10 asientos a cada uno de los tres números de licencia, escriba 10 para el primer número de licencia.

9. Escriba un apodo y haga clic enGuardar.

Se muestra la página Administrar número de licencia, con el número de licencia o con un enlace para descargar el archivo de la licencia.

10. Repita los pasos 8 y 9 hasta asignar todos los asientos.