Cómo trabajar con imágenes en un dispositivo portátil

En un dispositivo portátil, las imágenes se pueden copiar de un documento a otro o se pueden redimensionar o reposicionar dentro de un documento. También puede eliminar imágenes de un documento.

No puede agregar ni insertar imágenes en un documento cuando está trabajando en un dispositivo portátil. Sin embargo, puede transferir un documento que contiene una imagen desde su computadora a un dispositivo portátil.

Nota: Si no hay suficiente almacenamiento en el dispositivo portátil para acomodar un documento que contiene una imagen, se mostrará un mensaje de error.

Cómo copiar una imagen

Complete los siguientes pasos para copiar una imagen de un documento a otro o de una página a otra dentro del mismo documento.

1. Abra el documento que contiene la imagen que desea copiar.
2. Seleccione la imagen.
• En las aplicaciones de Preguntas o Notas, mueva el cursor sobre la imagen y presione x.
• En la aplicación Gráficos y geometría, presione b 1 2 2.
• En la aplicación Datos y estadísticas, presione b 3 6.

Aparece un borde alrededor de la imagen.

3. Presione / b y luego haga clic en Copiar. También puede presionar / C.
4. Abra el documento en el que desea pegar la imagen o seleccione una página en el documento actual.

Nota: Si abre un nuevo documento, aparecerá un diálogo en la pantalla que le solicitará que guarde y cierre el documento actual.

5. Presione / V.

Nota: Si pega una imagen en la aplicación Gráficos y geometría, presione · y luego presione / V.

La imagen se copia en la página del documento.

Cómo reposicionar una Imagen

Complete los pasos siguientes para reposicionar una imagen en una página.

1. Abra el documento y vaya a la página que contiene la imagen.
2. Seleccione la imagen.
• En las aplicaciones de Preguntas o Notas, mueva el cursor sobre la imagen y presione, mantenga y libere x. La imagen aparece sombreada.
• En la aplicación Gráficos y geometría, presione b 1 2 2.
• En la aplicación Datos y estadísticas, presione b 3 6.

Aparece un borde alrededor de la imagen.

3. Mueva la imagen.
• En las aplicaciones de Preguntas o Notas, mueva el cursor a la nueva ubicación y presione x.
• En las aplicaciones de Gráficos y Geometría o Datos y Estadísticas:
- Presione y mantenga presionado x hasta que el cursor cambie a una flecha de cuatro lados (). La imagen flota en el fondo y el borde cambia a una línea de puntos.
- Mueva el dedo sobre la tableta sensible al tacto para mover la imagen a la nueva ubicación y luego presione x o · para colocar la imagen.

Cómo cambiar el tamaño de una imagen

Siga los siguientes pasos para cambiar el tamaño de una imagen en una página.

1. Abra el documento que contiene la imagen.
2. Seleccione la imagen.
• En las aplicaciones de Preguntas o Notas, o en la Encuesta Rápida, mueva el cursor sobre la imagen y presione, mantenga y luego libere x. La imagen aparece sombreada.
• En la aplicación Gráficos y geometría, presione b 1 2 2.
• En la aplicación Datos y estadísticas, presione b 3 6.

Aparece un borde alrededor de la imagen.

3. Mueva el cursor a una de las esquinas.

El cursor se transforma en una flecha direccional de cuatro lados ().

Nota: Si mueve el cursor hasta el borde de una imagen, el cursor se transforma en una flecha direccional de dos lados. Puede arrastrar la imagen a la izquierda o a la derecha para redimensionarla, pero la imagen se distorsionará.

4. Presione x.

Se habilita la herramienta .

5. Mueva el dedo sobre el Touchpad en cualquier dirección para redimensionar la imagen.

Aparece una línea de puntos para indicar el nuevo tamaño.

6. Para aceptar el nuevo tamaño, presione x o ·.

Cómo eliminar una Imagen

Realice los siguientes pasos para eliminar una imagen de una página.

1. Abra el documento que contiene la imagen.
2. Seleccione la imagen.
• En las aplicaciones de Preguntas o Notas, mueva el cursor sobre la imagen y presione, mantenga y libere x. La imagen aparece sombreada.
• En la aplicación Gráficos y geometría, presione b 1 2 2.
• En la aplicación Datos y estadísticas, presione b 3 6.

Aparece un borde alrededor de la imagen.

3. Presione / b y luego seleccione Eliminar.

La imagen es eliminada.

Nota: En las aplicaciones de Preguntas y Notas, también puede presionar . para eliminar una imagen seleccionada.