Cómo encender el dispositivo portátil TI-Nspire™ CX II por primera vez

Después de cargar la batería, presione  c  para encender el dispositivo portátil. Se desplegará una barra de progreso mientras se carga el sistema operativo. A continuación, elija las preferencias de idioma y tamaño de fuente cuando se le indique.

Nota: Para apagar el dispositivo portátil, presione / c. Las configuraciones y el contenido de la memoria se conservarán.

Cómo usar Automatic Power Down™

Para prolongar la vida de las baterías, la característica Automatic Power Down™ (APD™) apaga el dispositivo portátil después de tres minutos de inactividad. Cuando esto ocurra, presione c para encender el dispositivo portátil y regresar al último documento o último menú al que se tuvo acceso. Para cambiar la configuración predeterminada, presione c 5 3 para tener acceso a la pantalla de Configuración de dispositivo portátil, donde podrá cambiar la configuración de Reserva de energía.

Nota: Para obtener más información acerca de cómo configurar el dispositivo portátil, consulte Cómo configurar el dispositivo portátil de TI-Nspire™ CX.

Cómo elegir un idioma

Después de que el SO esté cargado, seleccione un idioma preferido.

1. Presione ¢ para abrir la lista desplegable.
2. Presione 6 para desplazarse por los idiomas, luego presione x o ·  para seleccionar un idioma.
3. Presione e para resaltar el botón OK, luego presione x o · para guardar el idioma que seleccionó.

Cómo elegir un tamaño de fuente

A continuación, seleccione un tamaño de fuente para la pantalla.

1. Presione ¢ para abrir la lista desplegable.
2. Presione 6 para resaltar el tamaño de la fuente, luego presione x o · para seleccionarlo.
3. Presione e para resaltar el botón OK, luego presione x o ·.

Se abre la pantalla deBienvenida.

4. Para continuar, presione x o · para seleccionar OK.

Se abre la pantalla Inicio.