Atributos condicionales
Puede hacer que los objetos se oculten, se muestren y cambien de color de manera dinámica, en función de condiciones especificadas como "r1<r2" o "sen(a1)>=cos(a2)."
Por ejemplo, puede que desee ocultar un objeto en función a una medida que cambió y que está asignada a una variable, o quizás desee cambiar el color de un objeto en función del resultado de "Calcular" un valor asignado a una variable.
Es posible asignar comportamiento condicional a objetos o grupos en las vistas Graficar, Geometría plana y Graficar en 3D.
Cómo configurar los atributos condicionales de un objeto
Para establecer las condiciones de un objeto seleccionado, puede usar el menú de contexto o puede activar la herramienta Configurar condiciones en el menú Acciones y después seleccionar el objeto. Estas instrucciones describen el uso del menú de contexto.
1. | Seleccione el objeto o grupo. |
2. | Muestre el menú de contexto del objeto y haga clic en Condiciones. |
Se muestran los atributos condicionales.
|
|
|
3. | (Opcional): En el campo Mostrar cuando, introduzca una expresión que especifique las condiciones durante las que se mostrará el objeto. Cuando no se cumpla la condición, el objeto estará oculto. |
Para especificar la tolerancia, use condicionales compuestas en el campo de entrada Mostrar cuando. Por ejemplo, área>=4
Nota: Si necesita ver temporalmente los objetos ocultos de manera condicional, haga clic en Acciones > Ocultar/Mostrar. Para regresar a la vista normal, presione ESC.
4. | (Opcional): Introduzca los nombres o las expresiones que evalúan a los números en los campos de color correspondientes, como Color de línea o Color de malla. Para ver un mapa de los valores de color, haga clic en el botón Colores. |
|
5. | Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Atributos condicionales para aplicar las condiciones. |