Etiquetar (identificar) las coordenadas de un punto
La aplicación de Gráficos puede identificar y etiquetar las coordenadas de un punto existente, siempre que el punto fuera creado en la aplicación de Gráficos.
| 1. | En el menú Acciones, seleccione Coordenadas y ecuaciones. |
La herramienta aparece en la parte superior del área de trabajo.
| 2. | Haga un punteo en el punto cuyas coordenadas desea mostrar. |
| 3. | Presione Esc para cerrar la herramienta. |
Si posteriormente mueve el punto a una ubicación diferente, las coordenadas siguen al punto y se actualizan automáticamente.