Cómo crear puntos y líneas
Al crear un objeto, la imagen de una herramienta aparece en el área de trabajo (por ejemplo, Segmento ). Para cancelar, presione ESC. Para activar el etiquetado automático de ciertos objetos, consulte Lo que debe saber en este capítulo.
1. | En el menú de Puntos y líneas, seleccione Punto. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Puntos y líneas > Punto). |
2. | Haga clic en una ubicación para crear el punto. |
3. | (Opcional) Etiquete el punto. |
4. | Arrastre un punto para moverlo. |
Puede crear un punto en una línea, un segmento, un rayo, un eje, un vector, un círculo, un segmento o un eje.
1. | En el menú de Puntos y líneas, seleccione Punto en. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Puntos y líneas > Punto en). |
2. | Haga clic en el gráfico u objeto en el que desea crear el punto. |
3. | Haga clic en una ubicación en el objeto para colocar el punto. |
Puede crear un punto dinámico en una gráfica con Punto por coordenadas.
1. | En el menú de Puntos y líneas, seleccione Punto por coordenadas. (En la aplicación Gráficos, haga clic en Geometría > Puntos y líneas > Punto por coordenadas o presione P y seleccione Punto por coordenadas). |
2. | Ingrese las variables o expresiones para una o las dos coordenadas. |
3. | Use el deslizador que se crea para mover el punto en el gráfico. |
El punto mostrará las coordenadas reales. Si pasa el cursor sobre una coordenada, esta mostrará la variable o expresión.
Para editar el punto, haga doble clic en la coordenada de la etiqueta. Cualquier variable o expresión que se haya ingresado anteriormente se conservará.
1. | En el menú de Puntos y líneas, seleccione Puntos de intersección. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Puntos y líneas > Puntos de intersección). |
2. | Haga clic en dos objetos que se cruzan para añadir puntos en sus intersecciones. |
1. | En el menú de Puntos y líneas, seleccione Línea. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Puntos y líneas > Línea). |
2. | Haga clic en una ubicación para definir un punto en la línea. |
3. | Haga clic en una segunda ubicación para definir la dirección de la línea y la longitud de su parte visible. |
4. | Para mover una línea, arrastre su punto de identificación. Para rotarla, arrastre cualquier punto, menos el punto de identificación o los extremos. Para extender su parte visible, arrástrela de cualquier extremo. |
1. | En el menú de Puntos y líneas, seleccione Segmento. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Puntos y líneas > Segmento). |
2. | Haga clic en dos ubicaciones para definir los puntos del extremo del segmento. |
3. | Para mover un segmento, arrastre cualquier punto en el segmento que no sea un punto del extremo. Para manipular la dirección o la longitud, arrastre cualquier punto del extremo. |
1. | En el menú de Puntos y líneas, seleccione Rayo. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Puntos y líneas > Rayo). |
2. | Haga clic en una ubicación para definir el punto del extremo del rayo. |
3. | Haga clic en una segunda ubicación para definir la dirección. |
Para mover un rayo, arrastre su punto de identificación. Para girarlo, arrastre cualquier punto, menos el punto de identificación o el extremo. Para extender su parte visible, arrástrelo del extremo.
Puede crear una línea tangente en un punto específico en un objeto geométrico o gráfico de función.
1. | En el menú de Puntos y líneas, seleccione Tangente. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Puntos y líneas > Tangente). |
2. | Haga clic en el objeto para seleccionarlo. |
3. | Haga clic en una ubicación en el objeto para crear la tangente. |
4. | Para mover una tangente, arrástrela. Permanece vinculada al objeto o gráfico. |
1. | En el menú de Puntos y líneas, seleccione Vector. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Puntos y líneas > Vector). |
2. | Haga clic en una ubicación para establecer el punto inicial del vector. |
3. | Haga clic en una segunda ubicación para especificar la dirección y la magnitud y completar el vector. |
4. | Para mover un vector, arrastre cualquier punto distinto del punto del extremo. Para manipular la magnitud o la dirección del vector, arrastre cualquier punto del extremo. |
Nota: Si crea un punto del extremo en un eje u otro objeto, solo puede mover el punto del extremo a lo largo de ese objeto.
1. | En el menú de Puntos y líneas, seleccione Arco de círculo. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Puntos y líneas > Arco de círculo). |
2. | Haga clic en una ubicación o en un punto para establecer el punto de inicio del arco. |
3. | Haga clic en un segundo punto para establecer un punto intermedio a través del que pasará el arco. |
4. | Haga clic en un tercer punto para configurar el punto del extremo y completar el arco. |
5. | Para mover un arco, arrastre su perímetro. Para manipularlo, arrastre cualquiera de sus tres puntos de definición. |