Creación de figuras geométricas
La herramienta de Figuras le permite explorar círculos, polígonos, cónicas y otros objetos geométricos.
Al crear una figura, la imagen de una herramienta aparece en el área de trabajo (por ejemplo, Círculo
). Para cancelar la figura, presione ESC. Para activar el etiquetado automático de ciertos objetos, consulte Lo que usted debe saber, en este capítulo.
| 1. | En el menú Figuras, seleccione Círculo. (En la aplicación Gráficos, haga clic en Geometría > Figuras > Círculo). |
| 2. | Haga clic en una ubicación o en un punto para colocar el punto central del círculo. |
| 3. | Haga clic en una ubicación o en un punto para establecer el radio y completar el círculo. |
| 4. | Para cambiar la dimensión del círculo, arrastre su circunferencia. Para moverlo, arrastre su punto central. |
Nota: Para asegurarse de que la suma de los ángulos de un triángulo sea igual a 180° o 200 gradianes, puede forzar los ángulos a enteros en la vista de Geometría. Consulte Lo que usted debe saber, en este capítulo.
| 1. | En el menú Figuras, seleccione Triángulo. (En la aplicación Gráficos, haga clic en Geometría > Figuras > Triángulo). |
| 2. | Haga clic en tres ubicaciones para establecer los vértices del triángulo. |
| 3. | Para manipular la forma de un triángulo, arrastre cualquier punto. Para moverlo, arrastre cualquier lado. |
| 1. | En el menú Figuras, seleccione Rectángulo. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Figuras > Rectángulo). |
| 2. | Haga clic en una ubicación o en un punto para establecer la primera esquina del rectángulo. |
| 3. | Haga clic en la ubicación para la segunda esquina. |
Se muestra un lado del rectángulo.
| 4. | Haga clic para establecer la distancia al lado opuesto y completar el rectángulo. |
| 5. | Para girar el rectángulo, arrastre uno de los dos primeros puntos. Para expandirlo, arrastre uno de los dos últimos puntos. Para moverlo, arrastre cualquier lado. |
| 1. | En el menú Figuras, seleccione Polígono. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Figuras > Polígono). |
| 2. | Haga clic en una ubicación o en un punto para establecer el primer vértice del polígono. |
| 3. | Haga clic para establecer cada uno de los vértices restantes. |
| 4. | Para completar el polígono, haga clic en el primer vértice. |
| 5. | Para manipular la forma del polígono, arrastre cualquier vértice. Para moverlo, arrastre cualquier lado. |
| 1. | En el menú Figuras, seleccione Polígono regular. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Figuras > Polígono regular). |
| 2. | Haga clic sólo una vez en el área de trabajo para establecer el punto central. |
| 3. | Haga clic en una segunda ubicación para establecer el primer vértice y el radio. |
Se forma un polígono regular de 16 lados. La cantidad de lados se muestra entre corchetes, por ejemplo, {16}.
| 4. | Arrastre cualquier vértice en movimiento circular para configurar la cantidad de lados. |
| - | Arrastre en sentido horario para disminuir la cantidad de lados. |
| - | Arrastre en sentido antihorario para añadir diagonales. |
| 5. | Para redimensionar o rotar un polígono regular, arrastre cualquiera de sus puntos. Para moverlo, arrastre cualquier lado. |
| 1. | En el menú Figuras, seleccione Elipse. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Figuras > Elipse). |
| 2. | Haga clic en dos ubicaciones o puntos para establecer los focos. |
| 3. | Haga clic para establecer un punto en la elipse y completar la figura. |
| 4. | Para manipular la forma de una elipse, arrastre cualquiera de sus tres puntos de definición. Para moverlo, arrastre su perímetro. |
| 1. | En el menú Figuras, seleccione Parábola. (En la aplicación Gráficos, haga clic en Geometría > Figuras > Parábola). |
| 2. | Haga clic en una ubicación para establecer el foco. |
| 3. | Haga clic en una ubicación para establecer el vértice y completar la parábola. |
| 4. | Para manipular la forma de una parábola, arrastre su foco o vértice. Para moverlo, arrástrelo desde cualquier otro punto. |
| 1. | Cree una línea que será la directriz. |
| 2. | En el menú Figuras, seleccione Parábola. (En la aplicación Gráficos, haga clic en Geometría > Figuras > Parábola). |
| 3. | Haga clic en una ubicación para establecer el foco. |
| 4. | Haga clic en la línea para establecerla como la directriz. |
| 5. | Para manipular una parábola, gire o mueva la directriz o arrastre su foco. Para moverla, seleccione la directriz y el foco y luego arrastre cualquiera de ellos. |
| 1. | En el menú Figuras, seleccione Hipérbola. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Figuras > Hipérbola). |
| 2. | Haga clic en dos ubicaciones para establecer los focos. |
| 3. | Haga clic en una tercera ubicación para completar la hipérbola. |
| 4. | Para manipular la figura de una hipérbola, arrastre cualquiera de sus tres puntos de definición. Para moverla, arrástrela desde cualquier otro lugar de la figura. |
| 1. | En el menú Figuras, seleccione Cónica de cinco puntos. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Figuras > Cónica de cinco puntos). |
| 2. | Haga clic en cinco ubicaciones para establecer los cinco puntos de la figura. |
Según el patrón de los puntos, la cónica puede ser una hipérbola o una elipse.
| 3. | Para manipular la forma de una cónica, arrastre cualquiera de sus cinco puntos de definición. Para moverla, arrástrela desde cualquier otro lugar de la forma. |
Cómo crear un círculo