Cómo explorar con herramientas para construcciones geometricas
Puede investigar escenarios añadiendo objetos a partir de las herramientas de Construcción. Las construcciones son dinámicas. Por ejemplo, el punto medio de un segmento de línea se actualiza automáticamente al manipular los puntos extremos del segmento.
Mientras que una construcción está en curso, el icono de la herramienta aparece en el área de trabajo (por ejemplo, Paralela
). Para cancelar, presione ESC.
Esta herramienta le permite bisecar un segmento o definir un punto medio entre dos puntos. Los puntos pueden estar en un solo objeto, en objetos separados, o en el área de trabajo.
| 1. | En el menú Construcción, seleccione Punto medio. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Construcción > Punto medio). |
| 2. | Haga clic en un punto o en una ubicación para definir el primer punto. |
| 3. | Haga clic en un segundo punto o en otra ubicación para completar el punto medio. |
Esta herramienta crea una línea paralela con respecto a cualquier línea existente. La línea existente puede ser el eje de los Gráficos o de cualquier lado de un triángulo, cuadrado, rectángulo o polígono.
| 1. | En el menú Construcción, seleccione Paralela. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Construcción > Paralela). |
| 2. | Haga clic en el objeto que será la línea de referencia. |
| 3. | Haga clic en la ubicación para crear la línea paralela. |
Puede arrastrar la línea paralela para moverla. Si manipula el objeto de referencia, la línea permanece paralela.
Puede crear una línea perpendicular a una línea de referencia. La referencia puede ser un eje, una línea existente, un segmento, o uno de los lados de un triángulo, un rectángulo o un polígono.
| 1. | En el menú Construcción, seleccione Perpendicular. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Construcción > Perpendicular). |
| 2. | Haga clic en una ubicación o punto existente por donde deba pasar la línea perpendicular. |
| 3. | Haga clic en el elemento que será la línea de referencia. |
Puede arrastrar el punto de intersección para mover la perpendicular. Si manipula el objeto de referencia, la línea permanece perpendicular a ésta.
Puede crear un bisector perpendicular en un segmento, de un lado de un triángulo, un rectángulo o un polígono o entre dos puntos cualesquiera.
| 1. | En el menú Construcción, seleccione Bisector perpendicular. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Construcción > Bisector perpendicular). |
| 2. | Haga clic en el elemento que será la línea de referencia. — o — Haga clic en dos puntos para crear un bisector perpendicular entre ellos. |
Esta herramienta crea un ángulo bisector. Los puntos del ángulo pueden estar en objetos existentes, o pueden estar en ubicaciones en el área de trabajo.
| 1. | En el menú Construcción, seleccione Ángulo bisector. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Construcción > Ángulo bisector). |
| 2. | Haga clic en tres ubicaciones o puntos para definir el ángulo. El segundo clic define el vértice del ángulo. |
El ángulo bisector se ajusta automáticamente a medida que manipula sus puntos de definición.
La herramienta Lugar geométrico le permite explorar el rango de movimiento de un objeto respecto de otro objeto con la restricción de un punto compartido.
| 1. | Cree un segmento, una línea o un círculo. |
| 2. | Cree un punto en el segmento, en la línea o en el círculo. |
| 3. | Cree otro objeto que use el punto creado en el paso anterior. |
|
|
| 4. | En el menú Construcción, seleccione Lugar geométrico. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Construcción > Lugar geométrico). |
| 5. | Haga clic en el punto compartido por los objetos. |
| 6. | Haga clic en el objeto definido para compartir el punto (es el objeto que variará). |
Se muestra el lugar geométrico continuo.
Esta herramienta funciona de manera similar al compás geométrico que se utiliza para dibujar círculos en papel.
| 1. | En el menú Construcción, seleccione Compás. (En la aplicación de Gráficos, haga clic en Geometría > Construcción > Compás). |
| 2. | Para configurar el ancho (radio) del compás: |
Haga clic en un segmento.
— o —
Haga clic en cualquier lado de un triángulo, un rectángulo, un polígono o un polígono regular.
— o —
Haga clic en dos puntos existentes cualesquiera del área de trabajo.
| 3. | Haga clic en una ubicación para establecer el centro del círculo y completar la construcción. |
El radio se ajusta automáticamente a medida que manipula el segmento, el lado o los puntos originales usados para definir el radio.
Cómo crear un punto medio