Cómo explorar el explorador de contenidos

Use el Explorador de Contenidos para:

• Ver una lista de archivos en su computadora.
• Crear y administrar conjuntos de lecciones.
• Si usa un software compatible con dispositivos portátiles conectados, usted puede:
- Ver una lista de archivos en cualquier dispositivo portátil conectado.
- Actualizar el SO en los dispositivos portátiles conectados.
- Transferir archivos entre una computadora y los dispositivos portátiles conectados.

Nota: Si está usando un software de TI-Nspire™ que no es compatible con dispositivos portátiles conectados, el encabezado Dispositivos Portátiles Conectados no se muestra en el panel de Explorador de Contenidos.

À

Menú Conjunto de herramientas de documentos.

Á

Muestra los archivos en su computadora y el nombre de la carpeta donde se ubican los archivos. Haga clic en ¤ para navegar a otra carpeta en la computadora.

Â

La lista de carpetas y archivos dentro de la carpeta nombrada en el campo Buscar en:. Haga clic con el botón derecho sobre un archivo o carpeta que esté resaltado para abrir el menú de contexto que presenta una lista de acciones disponibles para ese archivo o carpeta.

Ã

Haga clic en para cerrar la lista de archivos. Haga clic en para abrir la lista de archivos.

Ä

Menú Opciones. Haga clic en ¤ para abrir el menú de acciones que puede realizar en un archivo seleccionado:

• Abrir un archivo o carpeta existente
• Moverse (navegar) hacia arriba un nivel en la jerarquía de la carpeta.
• Crear una nueva carpeta.
• Crear un nuevo conjunto de lecciones.
• Renombrar un archivo o carpeta.
• Copiar un archivo o carpeta seleccionado/a.
• Pegar un archivo o carpeta copiado/a en el Portapapeles.
• Borrar un archivo o carpeta seleccionado/a.
• Seleccionar todos los archivos de una carpeta.
• Empaquetar conjuntos de lecciones.
• Refrescar la vista.
• Instalar SO.

Å

Dispositivos portátiles conectados. Enumera los dispositivos portátiles conectados. Se enumeran varios dispositivos portátiles si hay más de un dispositivo portátil conectado a la computadora o cuando se usan Bases de Conexión de TI-Nspire™.

Æ

El nombre del dispositivo portátil conectado. Para desplegar las carpetas y los archivos de un dispositivo portátil, haga doble clic en el nombre.

Haga clic en ¤ para navegar a otra carpeta del dispositivo portátil.