Cambiar la configuración de documentos

La configuración de documentos controla la forma en que se muestran todos los números, como elementos o matrices y listas, en los documentos de TI-Nspire™ y PublishView™. Puede cambiar los valores de configuración predeterminados en cualquier momento y puede especificar valores de configuración para un documento específico.

Cambiar la configuración de documentos

1. Cree un nuevo documento o abra un documento existente.
2. En el menú Archivo de TI-Nspire™, seleccione Configuraciones > Configuraciones de documento.

Se abre el cuadro de diálogo de Configuraciones de documento

Cuando abre Configuración de documento por primera vez, se muestran las configuraciones predeterminadas.

3. Presione Tabo use el mouse para moverse a lo largo de la lista de configuraciones. Haga clic en ¤ para abrir la lista desplegable y ver los valores disponibles para cada configuración.

Campo

Valores

Mostrar dígitos

• Flotante
• Flotante1 - Flotante12
• Fijo0 - Fijo12

Ángulo

• Radián
• Grado
• Gradián

Formato exponencial

• Normal
• Científico
• Ingeniería

Real o complejo

• Real
• Rectangular
• Polar

Modo de Cálculo

• Automático
• Exacta
• Aproximar

Nota: El modo Automático muestra una respuesta que no es un número entero, como por ejemplo una fracción, excepto cuando se usa un decimal en el problema. El modo Exacto (solo CAS) muestra una respuesta que no es un número entero, como por ejemplo una fracción, o en su forma simbólica, excepto cuando se usa un decimal en el problema.

Aritmética exacta

• Activado
• Apagado

Nota: Esta opción está disponible solo en los dispositivos portátiles de aritmética exacta.

Modo CAS

• Activado
• Aritmética exacta
• Apagado

Nota: Esta opción está disponible solo en dispositivos portátiles y software CAS.

Formato de vector

• Rectangular
• Cilíndrico
• Esférico

Base

• Decimal
• Hexadecimal
• Binario

Sistema de unidades

• SI
• Ing/EE.UU.

Nota: Esta opción está disponible solo en dispositivos portátiles y software CAS.

4. Haga clic en la configuración deseada.
5. Elija una de las siguientes opciones:
• Para aplicar la configuración al documento abierto y al bloc de notas, y para que sea la configuración predeterminada para nuevas aplicaciones, haga clic en Aceptar.
• Haga clic en Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo sin hacer cambios.