Inserción de dispositivos portátiles en la base de conexión

1. Alinee el conector en la parte inferior del dispositivo portátil con el conector en la base de conexión. Cuando los dispositivos portátiles están orientados hacia el frente de la base de conexión (orientados hacia el logotipo de TI-Nspire™), se deben insertar en la ranura con el teclado numérico orientado hacia la derecha.
2. Empuje el dispositivo portátil hacia dentro de la ranura Se siente una ligera resistencia y se escucha un pequeño "pop" cuando el dispositivo portátil se asienta.

Una vez que un dispositivo portátil esté colocado correctamente en la ranura:

• El Indicador de luz LED del Estado de Transferencia parpadea cinco veces para indicar que el dispositivo portátil está conectado.
• La luz LED del Estado de la Batería se ilumina para indicar que el dispositivo portátil está bien asentado.

Si la base de conexión está conectada a la corriente eléctrica, los dispositivos portátiles se encienden automáticamente cuando se colocan en la ranura.

Las ranuras de la TI-Nspire™ Docking Station son lo suficientemente amplias para acomodar un dispositivo portátil con un estuche deslizable instalado. Cuando coloca un dispositivo portátil en una ranura sin un estuche deslizable, notará que hay cierto "espacio para movimiento". Ya que la ranura es lo suficientemente grande para acomodar un estuche deslizable, es posible que se coloque el dispositivo portátil incorrectamente. Si el dispositivo portátil se coloca incorrectamente en la base de conexión, la batería no se cargará y la transferencia fallará.

 

El dispositivo portátil está colocado correctamente.

El dispositivo portátil está colocado incorrectamente.

Cuando una base de conexión está completamente cargada con 10 dispositivos portátiles, puede pesar cerca de 4.5 a 5.5 kg (10 a 12 libras). Cuando mueva una base de conexión a otra ubicación, siempre utilice las dos manos para levantarla. Si se inclina demasiado lejos en cualquier dirección, los dispositivos portátiles se pueden caer de la base de conexión.