Cómo explorar los datos
Puede manipular y explorar los datos graficados.
| 1. | Haga clic sobre el punto o rango deseado y mantenga presionado el botón del mouse. |
El cursor cambia a una mano abierta ÷.
| 2. | Arrastre el punto o la barra a la nueva ubicación y suéltelo. Al mover el punto, los valores de X e Y cambian. |
Si trabaja con datos de Listas & Hoja de Cálculo, los datos que correspondan al punto o barra original se actualizarán automáticamente en las columnas originales en Listas & Hoja de Cálculo cuando usted mueva el punto.
También puede mover puntos o rangos si cambia los números en las aplicaciones Listas & Hoja de Cálculo o Calculadora. Los datos se actualizarán en todas las representaciones.
| 1. | Coloque el puntero sobre cada punto de datos que desee seleccionar. Cuando el puntero cambie a una mano abierta ÷, haga clic para agregar el punto a la selección. |
Como alternativa, puede arrastrar un rectángulo de selección alrededor de los puntos para seleccionarlos.
| 2. | Arrastre cualquiera de los puntos seleccionados para moverlos todos. |
Nota: Cuando una lista en Listas y Hoja de Cálculo ha sido definida como fórmula, el movimiento de los puntos está restringido a las posiciones que satisfacen la fórmula.
Puede ordenar las categorías graficadas por lista, valores o alfabéticamente por nombre de categoría.
| 1. | Haga clic en el área de trabajo que contiene los datos graficados. |
| 2. | En el menú Acciones, haga clic en Ordenar y, a continuación, haga clic en el tipo de orden. |
|
|
Nota: Puede personalizar el orden de las categorías si hace clic en una etiqueta y la arrastra.
Se puede graficar un valor en un diagrama existente. Se muestra como una línea vertical en el área de trabajo.
| 1. | En el menú Analizar, haga clic en Graficar valor. |
En el área de trabajo se abre un cuadro de texto con una expresión predeterminada.
|
|
| 2. | Escriba el valor que desea diagramar y presione Ingresar. En este ejemplo, el valor es v1:= media(costo). |
La línea se dibuja en ese valor, perpendicular al eje. Si tiene varios diagramas en el área de trabajo, se muestra un segmento del valor graficado para cada diagrama.
Nota: Si usa una tabla de frecuencia para generar un histograma, haga referencia a la lista de frecuencia en la expresión. Por ejemplo, escriba la expresión “v1:= media(Lista, ListaFrec)” en el cuadro para introducir el valor en el diagrama.
| 3. | Haga clic en la línea para mostrar el valor. |
Nota: Haga doble clic en el valor para editar la expresión.
|
|
Es posible usar el valor de diagrama para un único número o para cualquier expresión que se evalúa en un número. Si el valor depende de los datos, como media, al arrastrar un punto o realizar cambios en la aplicación Listas & Hoja de Cálculo, la línea se actualiza para reflejar el cambio; esto permite la investigación de los puntos de influencia en el cálculo.
| 1. | Seleccione la línea del valor graficado. |
| 2. | En el menú Acciones, haga clic en Eliminar valor graficado. |
Puede cambiar el tipo de diagrama; para ver distintas representaciones de los datos.
| ▶ | En el menú Tipo de diagrama, haga clic en un nuevo tipo de diagrama. Están disponibles solo los tipos de diagrama admitidos. Por ejemplo, cuando hay una única variable diagramada en un eje, solo están disponibles los tipos de diagrama de una variable. |
La representación de los datos cambia al nuevo formato de diagrama.
Nota: Las opciones no están disponibles en el menú si el tipo de diagrama no puede representar los datos diagramados. Por ejemplo, si se muestra un diagrama de dispersión en el área de trabajo, no es posible crear un diagrama de cajas sin eliminar antes la variable del eje y.
Es posible cambiar la escala de los ejes con Traslación y Dilatación: El cursor cambia para indicar si Traslación (ö) o Dilatación (ô) están disponibles en áreas de los ejes.
Traslación
Una traslación desliza un conjunto de ejes por una distancia fija en una dirección determinada. Los ejes originales tienen la misma forma y el mismo tamaño.
| 1. | Coloque el cursor sobre una marca de verificación o etiqueta en el tercio del centro del eje. El cursor cambia a ö. |
| 2. | Haga clic para agarrar. El cursor cambia a una mano que agarra ù. Arrastre el cursor a la posición deseada y suelte. |
Dilatación
La dilatación conserva la forma de los ejes pero agranda o reduce el tamaño.
| 1. | Coloque el cursor sobre una marca de verificación o etiqueta próximas al final del eje. El cursor cambia a ó en el eje vertical o a ô en el eje horizontal. |
| 2. | Haga clic para agarrar. El cursor cambia a una mano abierta ÷. Arrastre el cursor a la posición deseada y suelte. |
Es posible agregar una línea móvil a un diagrama. Al mover y rotar la línea en el área de trabajo, se cambia la función que la describe.
| ▶ | En el menú Analizar, haga clic en Agregar línea móvil. |
Se muestra la línea móvil, etiquetada con una función que la describe. En este ejemplo, Datos y Estadísticas almacena la expresión para la línea móvil en la variable m1.
| 1. | Haga clic y agarre uno de los extremos de la línea. |
El cursor cambia a é.
| 2. | Arrastre para rotar y cambiar la pendiente de la línea. |
La función m1(x) se actualiza para los cambios en la posición de la línea móvil.
Cómo cambiar el punto de intersección
| 1. | Haga clic en el centro de la línea móvil. |
El cursor cambia a ö.
| 2. | Arrastre para cambiar el punto de intersección. |
El número al final de la ecuación cambia para mostrar el cambio en el punto de intersección.
Nota: La línea móvil se almacena como una función que puede usarse para predicciones en la aplicación Calculadora.
Cómo bloquear el punto de intersección en cero
Es posible bloquear el punto de intersección de la línea móvil en cero.
| ▶ | En el menú Analizar, haga clic en Bloquear intersección en cero. |
Es posible desbloquear la intersección al seleccionar Desbloquear punto de intersección de línea móvil en el menú Analizar.
Es posible trazar una línea móvil para predecir y analizar valores.
| 1. | Haga clic en la línea. |
El cursor cambia.
| 2. | En el menú Analizar, haga clic en Trazado de gráfico a fin de habilitar el modo Trazado para la línea. En modo Trazado no se admite la rotación de la línea. |
| 3. | Presione ◄ o ► (teclas de las flechas hacia la izquierda o derecha) para trazar la línea móvil. |
Si las variables diagramadas cambian, los puntos en el gráfico y en la línea se actualizan automáticamente.
Puede mostrar una línea de regresión si tiene un diagrama de dispersión o un diagrama de línea X-Y en el área de trabajo. Al estudiar la línea de regresión, puede comprender mejor la relación entre dos variables.
| 1. | Con un diagrama de dispersión o diagrama de línea X-Y de dos variables en el área de trabajo, haga clic en el menú Analizar, seleccione Regresión y vea la lista completa de regresiones. |
| 2. | Haga clic en el tipo de línea de regresión que desea mostrar. Por ejemplo, seleccione Mostrar lineal (mx+b) para diagramar una línea de regresión lineal, como se muestra en el ejemplo siguiente. |
Cuando se selecciona la línea de regresión, se muestra la expresión de la línea.
Es posible mostrar los valores cuadráticos de los residuos en un diagrama. Los valores cuadráticos de los residuos pueden ayudarle a determinar cuán adecuado es el modelo para los datos.
Nota: Esta herramienta solo está disponible cuando se presenta una línea de regresión o móvil en el área de trabajo.
| ▶ | En el menú Analizar, haga clic en Residuos > Mostrar cuadrados de residuos. |
La suma de los cuadrados se actualiza cuando cambian la línea o los datos.
Puede mostrar un diagrama de residuos para determinar cuán adecuada es una línea para los datos. El área de trabajo debe incluir un diagrama de dispersión y una o más líneas móviles, regresiones o funciones diagramadas para que Mostrar diagrama de residuos esté disponible.
| ▶ | Con un diagrama de dispersión, una línea de regresión o una línea móvil en el área de trabajo, haga clic en el menú Analizar y haga clic en Mostrar diagrama de residuos > Residuos. |
Notas:
| • | Con varias regresiones o funciones y líneas móviles diagramadas, puede seleccionar cada una al hacer clic en la línea para mostrar su diagrama de residuos. |
| • | Haga clic y mantenga seleccionado un punto en el diagrama de residuos para ver el residuo. |
| • | El diagrama de residuos para la regresión o función seleccionadas se muestra en el área de trabajo. |
| • | Para obtener consistencia en la comparación de conjuntos de datos, los diagramas de residuos no cambian de escala al desplazarse de una función o regresión a otra. |
| • | Seleccione una función o regresión antes de mostrar un diagrama de residuos. Si no se selecciona ninguna función o regresión y hay varias diagramadas, Datos & Estadísticas selecciona de manera arbitraria la función o regresión para mostrar el diagrama de residuos. |
| • | Para ajustar los ejes, se debe hacer clic y arrastrar. |
| ▶ | Con un diagrama de dispersión, una línea de regresión o una línea móvil en el área de trabajo, haga clic en el menú Analizar y haga clic en Ocultar diagrama de residuos. |
Cómo mover puntos o intervalos de datos