Operaciones básicas en Datos y Estadísticas
La aplicación de Datos y Estadísticas le permite explorar y visualizar datos y gráficos de estadística inferencial. La aplicación de Listas y la Hoja de Cálculo pueden funcionar junto con la aplicación de Datos y Estadísticas. Las herramientas de Listas y Hoja de Cálculo, Diagrama de Resumen y de Gráfico Rápido añaden automáticamente una aplicación de Datos y Estadísticas para mostrar diagramas. Puede tener acceso a las listas que crea en un problema (mediante las aplicaciones de Listas y Hoja de Cálculo o de Calculadora) como una variable en cualquier aplicación TINspire™ en ese problema.
| 1. | En el menú Configuraciones, seleccione Configuraciones. |
| 2. | Seleccione las configuraciones que desee utilizar. |
| • | Mostrar dígitos. Le permite seleccionar el formato de pantalla para etiquetas numéricas en el documento actual. Seleccione Automático para seguir la configuración automáticamente en el cuadro de diálogo Configuración de documento. |
| • | Diagnóstico. Muestra el valor del estadística r2 o R2 (cuando esté disponible) para ciertas ecuaciones de regresión. |
| - | r2 se mostrará para regresiones logarítmicas, lineales (mx + b), lineales (a + bx), de potencia y exponenciales. |
| - | R2 se mostrará para regresiones cuadráticas, cúbicas y cuárticas. |
La aplicación de Datos y Estadísticas crea diagramas de datos numéricos y de cadenas (categóricos) a partir de variables. Cuando se añade una aplicación de Datos y Estadísticas a un problema que incluye listas, aparecen estas en un diagrama de casos predeterminado en el área de trabajo.
El diagrama de casos es el equivalente de tener una pila de tarjetas con información escrita en ellas y dispersarlas de manera aleatoria sobre una mesa. Puede hacer clic en un punto para ver la información en esa “tarjeta”. Puede arrastrar un punto para “agrupar” las “tarjetas” según la variable del encabezado.
| ▶ | Haga clic en el nombre de la variable que se muestra después de la Leyenda para usar el diagrama de casos. |
| - | Seleccione <None> para quitar el diagrama de casos predeterminado. |
| - | Seleccione el nombre de una variable para que reemplace la variable del diagrama de casos actual. |
| - | Desplace el mouse sobre cualquier dato puntual para ver la información resumida. |
| - | Arrastre cualquier dato puntual hacia un eje para ver cómo se agrupan los puntos. |
| - | Active la herramienta de Trazado de gráfico y presione ◄ o ► para desplazarse por los puntos. |
Al añadir una variable en cualquiera de los ejes, el diagrama de esa variable reemplaza el diagrama de casos predeterminado. El diagrama de casos predeterminado se vuelve a mostrar si se quita la variable graficada de cada eje.
El menú de contexto brinda acceso a las herramientas que se utilizan con mayor frecuencia con el objeto seleccionado. El menú de contexto muestra diferentes opciones según el objeto activo y la tarea en progreso.
| ▶ | Para abrir el menú de contexto de un objeto. |
Windows®: Haga clic con el botón derecho en el objeto.
Mac®: Mantenga presionado “ y haga clic en el objeto.
Dispositivo portátil: Apunte al objeto y presione / b.
El menú de contexto incluye la opción Color. Puede usar la opción de Color para cambiar los datos al color de su elección.
En el menú de contexto también aparecen otras opciones adecuadas para distintos diagramas.
Al desplazar el mouse por encima de una parte del diagrama, la aplicación de Datos y Estadísticas muestra la información resumida de los datos que representa.
| 2. | Haga clic una vez para seleccionar una representación de datos en un diagrama. |
Los datos puntuales se muestran con un contorno en negritas para indicar la selección. Puede hacer clic en un punto una segunda vez para deseleccionarlo o hacer clic en puntos adicionales para añadirlos a la selección.
Para graficar variables, comience con un problema que incluya una aplicación de Datos y Estadísticas, y al menos dos listas creadas en la aplicación de Listas y Hoja de Cálculo o en la aplicación de Calculadora.
| 1. | Haga clic en la región Añadir variable próxima al centro de un eje. |
Si no hay variables graficadas en el eje, se muestra la información de herramientas Haga clic o presione Intrioducir para añadir una variable.
| 2. | Haga clic en la información sobre herramientas Haga clic o presione Introducir para añadir una variable. |
Una lista mostrará los nombres de las variables disponibles.
| 3. | Haga clic en el nombre de la variable que desea graficar. |
Nota: Por convención, la variable independiente se muestra en el eje x.
El diagrama predeterminado de una variable es un gráfico de puntos. Los datos puntuales en el diagrama de casos predeterminado se vuelven a colocar para representar los elementos de la variable seleccionada en un gráfico de puntos.
| 4. | (Opcional) Haga clic en la región Añadir variable cerca del centro del segundo eje para graficar una segunda variable. |
El diagrama predeterminado de dos variables es el diagrama de dispersión. Los datos puntuales se desplazan para representar los elementos de ambas variables como un diagrama de dispersión.
| 5. | (Opcional) Repita los pasos 1 a 3 para seleccionar variables adicionales y graficar el eje vertical. |
El nombre de cada variable que se añade se anexa a la etiqueta en el eje. La forma de los datos puntuales predeterminado cambia para ayudarle a distinguir los datos, y se muestra una leyenda para identificar las figuras.
| 6. | Cambie, analice o explore los datos graficados. |
| - | Elimine o cambie la variable de un eje al hacer clic en la región Añadir variable nuevamente. |
| - | Vea los datos graficados en otro tipo de diagrama compatible mediante la selección de una herramienta en el menú de Tipos de diagrama. |
| - | Seleccione la herramienta de Trazado de gráfico en el menú de Analizar y presione ◄ o ► para desplazarse a través de los puntos de datos en el diagrama. |
| - | Las listas que se grafican como variables pueden incluir casos incompletos o que faltan. (Un caso son los datos contenidos en una fila de celdas en la aplicación de Listas y Hoja de Cálculo). La aplicación de Listas y Hoja de Cálculo muestra un espacio vacío como un guión bajo (“_”) y la de Datos y Estadísticas no grafica ningún dato puntual de una celda vacía. |
Puede manipular los datos puntuales en el área de trabajo de Datos y Estadísticas para explorar sus efectos. Por ejemplo, puede explorar la manera en que un grupo específico de valores afecta la media.
Puede desplazar un dato puntual solamente en las direcciones que su definición permite. Si una lista está definida con una fórmula en Listas y Hoja de cálculo, los puntos en Datos y Estadísticas tal vez no podrán moverse debido a las restricciones de la fórmula. Por ejemplo, puede manipular un diagrama que represente el resultado de y=x, pero sólo puede desplazarse a lo largo de una línea.
No se pueden mover los puntos que representan datos en una variable bloqueada o datos que representan un valor categórico.
| 1. | En el área de trabajo de Datos y Estadísticas, haga clic en una representación de datos, como el rango de un histograma o el extremo de un diagrama de cajas, que no esté bloqueada ni restringida por una fórmula. |
El puntero cambia a una mano abierta, para mostrar que pueden moverse los datos.
| 2. | Arrastre la selección para explorar de qué forma los distintos valores del punto afectan el diagrama. |
Dispositivo portátil: Presione / a para agarrar y después desplace y arrastre con dirección para arrastrar.
A medida que arrastra, se muestra en el área de trabajo el valor que va cambiando.
Cómo cambiar Datos y Estadísticas Configuraciones