Cómo suprimir y restaurar datos

El suprimir datos los omite temporalmente de la Vista de Gráfico y de las herramientas de análisis.

1. Abra la ejecución de datos que contiene los datos a suprimir.
2. Haga clic en Vista de Tabla.
3. Seleccione la región al arrastrar desde la primera fila hasta el punto final.

La pantalla se desplaza para que se pueda ver la selección.

4. Haga clic en Datos > Suprimir datos.
5. Seleccione uno de los siguientes:
En la región seleccionada. Elimine los datos del área que seleccionó.
Fuera de la región seleccionada. Elimine todos los datos excepto el área que seleccionó.

Los datos seleccionados se marcan como suprimidos en la tabla y se quitan de la Vista de Gráfico.

Cómo restaurar datos suprimidos

1. Seleccione el rango de datos a restaurar o, en caso de restaurarlos todos, comience por el segundo paso.
2. Haga clic en Datos > Restaurar datos.
3. Seleccione uno de los siguientes:
Dentro de la región seleccionada: restaura los datos en el área seleccionada.
Fuera de la región seleccionada: restaura los datos fuera del área seleccionada.
Todos los datos: restaura todos los datos. No es necesaria una selección de datos.

Se restauran los datos.