Se puede reproducir solo un grupo de datos a la vez. De manera predeterminada, el último grupo de datos se reproduce utilizando la primera columna como columna de base (ejemplo: referencia temporal).
Si tiene varios grupos de datos y desea un grupo de datos o una columna de base distintos de los predeterminados, puede seleccionar el grupo de datos que desee reproducir y la columna de base.
Para seleccionar el conjunto de datos a reproducir:
Se abre el cuadro de diálogo Configuración avanzada de reproducción.
|
2.
|
Seleccione el grupo de datos que desea reproducir desde el menú desplegable Grupo de datos. |
Nota: El cambiar la ejecución en la herramienta de selección del Grupo de datos no afecta el tipo de reproducción elegido. Debe especificar el conjunto de datos en .
|
3.
|
(Opcional) Seleccione un nuevo valor desde el menú desplegable de la columna de base. |
La columna seleccionada actúa como la columna de "Tiempo" para la reproducción.
Nota: La columna de base debe ser una lista de números crecientes solamente.
|
4.
|
Haga clic en para comenzar la reproducción y guardar la configuración. |
Nota: Las opciones del grupo de datos y de columna de base están basadas en el número de ejecuciones almacenado y el tipo de sensor utilizado.