Cómo modificar las configuraciones del sensor
Puede modificar cómo se muestran y guardan los valores del sensor. Por ejemplo, cuando se utiliza un sensor de temperatura, puede modificar la unidad de medición de grados centígrados a Fahrenheit.
Las unidades de medición dependen del sensor seleccionado. Por ejemplo, las unidades para el sensor de temperatura Vernier Go!Temp® son Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Las unidades para el dinamómetro de mano Vernier (un sensor de fuerza especializado) son Newton, Libras y Kilogramos.
es posible cambiar las unidades antes o después de recopilar datos. Los datos recopilados reflejan la nueva unidad de medición.
| 1. | Haga clic en Vista de Medidor |
| 2. | Haga clic en el sensor para cambiar las unidades que desee cambiar. |
| 3. | En el cuadro de diálogo Configuración de medidor, seleccione el tipo de unidad del menú Unidades de medición. |
Cuando el software o dispositivo portátil detecta un sensor, la calibración para ese sensor se carga automáticamente. Puede calibrar algunos sensores manualmente. Otros sensores, tales como el colorímetro y el sensor de oxígeno disuelto, deben calibrarse para proveer datos útiles.
Existen tres opciones para calibrar un sensor:
| • | Ingreso manual |
| • | Dos puntos |
| • | Punto único |
Consulte la documentación del sensor para obtener información sobre los valores y procedimientos de calibración específicos.
Puede establecer el valor permanente de algunos sensores a cero. No puede configurar los sensores en los que las mediciones relativas tales como fuerza, movimiento y presión son comunes a cero. Los sensores diseñados a condiciones ambientales específicas de medición, como temperatura, pH y CO2 también pueden configurarse a cero.
| 1. | Haga clic en Vista de Medidor |
| 2. | Haga clic en el sensor que desea configurar a cero. |
| 3. | En el cuadro de diálogo Configuración de medidor, haga clic en Cero. |
En forma predeterminada, al tirar con un sensor de fuerza se produce una fuerza positiva y al empujar se produce una fuerza negativa. La inversión del sensor permite visualizar el empuje como fuerza positiva.
| 1. | Haga clic en Vista de Medidor |
| 2. | Haga clic en el sensor que desee revertir. |
| 3. | En el cuadro de diálogo Configuración de medidor, haga clic en Invertir lecturas. |
La pantalla del sensor se invierte en ese momento. En la Vista de Medidor, el indicador de inversión
aparece después del nombre del sensor.
Cómo cambiar las unidades de medición del sensor