Cómo mostrar datos recopilados en la vista de gráfico
Cuando recopila datos, estos se escriben en las vistas de gráficos y de tabla. Utilice la vista de gráfico para analizar los datos representados en el gráfico.
Importante: los elementos del menú Gráficos y del menú Analizar están solamente activos cuando se trabaja en la vista de gráfico.
| ▶ | Haga clic en la pestaña Vista de Gráfico |
Utilice el menú Mostrar gráficos para mostrar los gráficos por separado cuando utiliza:
| • | un sensor que representa más de una columna de datos. |
| • | múltiples sensores con diferentes unidades definidas al mismo tiempo. |
En este ejemplo, se usaron dos sensores en la misma ejecución (el sensor de presión de gas y el dinamómetro de mano). La siguiente imagen muestra las columnas Tiempo, Fuerza y Presión en la vista de tabla para ilustrar porqué se muestran dos gráficos.
Cómo mostrar uno de dos gráficos
Cuando se muestran dos gráficos, el gráfico superior es el Gráfico 1 y el gráfico inferior es el Gráfico 2.
Para mostrar solamente el Gráfico 1:
| ▶ | Seleccione Gráfico > Mostrar gráfico > Gráfico 1. |
Se mostrará solamente el Gráfico1.
Para mostrar solamente el Gráfico 2:
| ▶ | Seleccione Gráfico > Mostrar gráfico > Gráfico 2. |
Sólo se muestra el Gráfico 2.
Cómo mostrar ambos gráficos
Para mostrar el Gráfico 1 y Gráfico 2 juntos:
| ▶ | Seleccione Gráfico > Mostrar gráfico > Ambos. |
El Gráfico 1 y Gráfico 2 se mostrarán.
Utilice la vista de Diseño de página cuando la opción Mostrar gráfico no es una solución apropiada para mostrar más de un gráfico.
La opción Mostrar gráfico no es aplicable para:
| • | Varias ejecuciones utilizando un único sensor. |
| • | Dos o más de los mismos sensores. |
| • | Varios sensores que utilizan las mismas columnas de datos. |
Para usar el diseño de página:
| 1. | Abra el conjunto de datos original que desee ver en dos ventanas de gráficos. |
| 2. | Haga clic en Editar > Diseño de página > Seleccionar diseño. |
| 3. | Seleccione el tipo de diseño de página que desea utilizar. |
| 4. | Haga clic en Haga clic aquí para agregar una aplicación. |
| 5. | Seleccione Agregar Vernier DataQuest™. |
La aplicación Vernier DataQuest™ se agrega a la segunda vista.
| 6. | Para ver vistas por separado, haga clic en la vista que desea modificar y luego seleccione Vista > Tabla. |
Se muestra la nueva vista.
| 7. | Para mostrar la misma vista, haga clic en la vista a modificar. |
| 8. | Haga clic en Vista > Gráfico. |
Se muestra la nueva vista.
Cómo seleccionar la vista de gráfico