Cómo enviar archivos a dispositivos portátiles
Puede transferir actividades, carpetas, conjuntos de clases y archivos admitidos desde una computadora a los dispositivos portátiles conectados, desde un dispositivo portátil conectado a otro, o desde un dispositivo portátil conectado a todos los dispositivos portátiles conectados.
Los elementos que puede transferir son:
| • | Carpetas |
| • | Archivos compatibles |
.tcc
.tco
.tcc2
.tco2
.tilb
.tns
En el Espacio de Trabajo de Contenido, puede enviar una actividad desde el enlace de Contenido Web a los dispositivos portátiles conectados.
| 1. | Use el selector de Espacio de Trabajo para seleccionar el Espacio de Trabajo de Contenido. |
| 2. | Haga clic en Contenido Web en el panel de Recursos |
| 3. | Haga clic en la actividad que desea enviar a los dispositivos portátiles conectados. |
| 4. | Use una de las siguientes opciones para enviar el archivo a los dispositivos portátiles conectados: |
| • | Arrastre el archivo hacia la etiqueta Dispositivos portátiles seleccionados para transferir el archivo hacia todos los dispositivos portátiles conectados. Para transferir el archivo a un dispositivo portátil específico, arrastre el archivo a un nombre de dispositivo portátil específico. |
| • | Para transferir el archivo usando la Herramienta de transferencia: |
Nota: no puede usar la Herramienta de transferencia para transferir archivos a los dispositivos portátiles mientras hay una clase en sesión.
| 5. | Desde la barra de herramientas, haga clic en |
— o bien—
Haga clic en
y después seleccione Enviar a dispositivos portátiles conectados.
Se abre la herramienta de transferencia.
| 6. | Seleccione el archivo y después haga clic en Iniciar transferencia. |
Los archivos y carpetas seleccionados se transfieren a los dispositivos portátiles seleccionados.
| 7. | Cuando la transferencia esté completa, cierre la Herramienta de transferencia. |
Puede enviar un archivo a todos los dispositivos portátiles conectados cuando una clase no esté en sesión. Para transferir archivos o carpetas desde un dispositivo portátil conectado o desde la computadora a todos los dispositivos portátiles conectados, siga los siguientes pasos:
| 1. | Use el selector de Espacio de Trabajo para seleccionar el Espacio de Trabajo de Contenido. |
| 2. | Seleccione los archivos o carpetas que desea transferir desde el panel de Recursos |
Nota: Puede elegir archivos desde Contenido de la Computadora, Contenido Web o Dispositivos Portátiles Conectados.
| 3. | Haga clic en , y después haga clic en Enviar a dispositivos portátiles conectados. |
Se abrirá la ventana de Herramienta de transferencia.
| 4. | Haga clic en Iniciar transferencia. |
Nota: para agregar archivos adicionales a la lista de transferencia, haga clic en Agregar a Lista de Transferencia.
Los archivos y las carpetas seleccionados se transfieren a los dispositivos portátiles conectados. De forma predeterminada, los archivos se transfieren a una carpeta almacenada en el dispositivo portátil denominada Transferencias-dd-mm-aa.
Si hay varios dispositivos portátiles conectados, puede enviar una carpeta o un archivo desde un dispositivo portátil hacia otro dispositivo portátil en la lista de Dispositivos portátiles conectados en el Panel de Recursos.
| 1. | Use el selector de Espacio de Trabajo para seleccionar el Espacio de Trabajo de Contenido. |
| 2. | En el panel de Recursos, haga clic en el dispositivo que contiene los archivos que desea transferir. Los archivos del dispositivo portátil aparecen en el panel de Contenido. |
| 3. | Seleccione la carpeta o el archivo que desea enviar. |
| 4. | Arrastre el archivo a otro dispositivo portátil en la lista de Dispositivos portátiles conectados. |
Nota: También puede copiar y pegar un archivo desde un dispositivo portátil a otro.
Cómo enviar una actividad a un dispositivo portátil conectado