Cómo preparar dispositivos portátiles de forma remota
TI-Nspire™ Premium Teacher Software permite cambiar la configuración de dispositivos portátiles conectados desde la computadora. Los dispositivos portátiles se pueden conectar por medio de conexiones con cables o inalámbricas.
No es necesario iniciar una sesión de la clase o solicitar que los estudiantes inicien sesión. Puede realizar estas operaciones mientras están en proceso otras actividades de transferencia como la Encuesta rápida o el Presentador en vivo.
Esto quita todos los datos del Bloc de Notas de los dispositivos portátiles conectados, incluyendo las páginas de la Calculadora y las páginas de Gráficos & Geometría del Bloc de Notas, las variables y el historial del Bloc de Notas y el contenido de cada portapapeles del dispositivo portátil. Los dispositivos portátiles pueden estar dentro o fuera del modo de evaluación
ADVERTENCIA: Esta acción borra los datos del Bloc de Notas y del portapapeles en todos los dispositivos portátiles conectados en ese momento. No puede limitarse solo a un conjunto seleccionado de dispositivos portátiles.
| 1. | En el menú Herramientas, seleccione Prepare Dispositivos > Borrar Bloc de Notas. |
Se muestra un mensaje de confirmación para borrar el Bloc de Notas.
| 2. | Para continuar, haga clic en Borrar Bloc de Notas. |
Un registro de estado informará el avance. Aparecerá un mensaje de notificación en cada dispositivo portátil.
Esto le permite aplicar la configuración de documentos como la unidad y modo de cálculo del ángulo, hasta los dispositivos portátiles conectados. Esto ofrece una manera rápida de colocar todos los dispositivos portátiles en un estado conocido. Puede elegir guardar las configuraciones para utilizarlas después. Los dispositivos portátiles pueden estar dentro o fuera del modo de evaluación
Nota: Las configuraciones de documentos se aplican inmediatamente al Bloc de Notas del dispositivo portátil y se guardan como predeterminadas para el Bloc de Notas y todos los documentos nuevos. Los documentos existentes, abiertos o cerrados, conservarán las configuraciones anteriores.
| 1. | En el menú Herramientas, seleccione Prepare Dispositivos > Establecer configuraciones predeterminadas de documentos. |
Se abreel cuadro de diálogo de configuraciones de documentos y mostrará la configuración que se va a aplicar.
| 2. | Haga clic en cada opción que desee cambiar y seleccione la configuración deseada. |
| - | Para aplicar una configuración previamente guardada, haga clic en la lista Configuración guardada y seleccione la configuración. |
| - | Para restaurar las configuraciones predeterminadas de fábrica, haga clic en la lista Configuración guardada y seleccione Ajustes predeterminados de TI. |
| 3. | (Opcional) Para guardar las configuraciones actuales como una configuración con nombre, haga clic en Guardar, escriba un nombre en el cuadro de diálogo Guardar configuración y haga clic en Guardar. |
| 4. | Haga clic en Enviar. |
Aparecerá un mensaje de notificación en cada dispositivo portátil, y un registro de estado informará al profesor los errores y las advertencias. Haga clic en Listo para cerrar el registro.
Esto le permite iniciar una sesión en modo de evaluación en los dispositivos portátiles conectados a cada uno escogiendo uno y opcionalmente, guardando el conjunto de restricciones para volverlo a utilizar. O puede introducir un código de prueba que contenga un conjunto predefinido de restricciones.
ADVERTENCIA: Todos los dispositivos portátiles conectados actualmente se reiniciarán incluyendo cualquier dispositivo portátil que ya esté en una sesión de modo de evaluación. No puede limitar esta acción a un conjunto seleccionado de dispositivos portátiles.
Elegir restricciones del modo de examen
| 1. | En el menú Herramientas seleccione Prepare Dispositivos > Enviar modo de evaluación > Elegir restricciones del modo de examen. |
Se abre el cuadro de diálogo de modo de evaluación que muestra las restricciones que se van a aplicar.
| 2. | Haga clic en el cuadro de comprobación por cada restricción para seleccionarla o anularla. |
En la sección Código de prueba, el código se actualizará automáticamente con base en sus selecciones.
| 3. | (Opcional) Para guardar las configuraciones actuales como una configuración con nombre, haga clic en Guardar, escriba un nombre en el cuadro de diálogo Guardar configuración y haga clic en Guardar. |
| 4. | Haga clic en Enviar modo de evaluación. |
Un mensaje de advertencia muestra los cambios efectuados por ingresar a la sesión de modo de evaluación.
| 5. | Para continuar, haga clic en Ingresar a modo de evaluación. |
Cómo ingresar un código de prueba
Para ingresar un código de prueba, puede utilizar uno que se le proporciona o uno generado con el método anterior.
| 1. | En el menú Herramientas, seleccione Prepare Dispositivos> Enviar a modo de evaluación > Ingresar código de prueba. |
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de modo de evaluación que muestra el código de prueba más reciente o está en blanco si es su primera sesión.
| 2. | Ingrese un código de prueba en los cuadros numéricos. |
El código de prueba se validará a medida que ingrese cada uno de los ocho números y a continuación se mostrará un mensaje. No podrá comenzar el modo de evaluación sin un código de prueba válido.
| 3. | (Opcional) Para guardar el código de prueba actual como una configuración con nombre, haga clic en Guardar, escriba un nombre en el cuadro de diálogo Guardar configuración y haga clic en Guardar. |
| 4. | Haga clic en Siguiente. |
Se abre el cuadro de diálogo de modo de evaluación para probar el código de prueba válido, el modo par el ángulo, el modo CAS y una lista de las restricciones.
| 5. | Haga clic en Enviar modo de evaluación. |
Cada dispositivo portátil conservará sus archivos y configuraciones actuales y después se iniciará en el modo de evaluación. Un registro de estado informará al profesor los errores y las advertencias. Haga clic en Listo para cerrar el registro.
Esto cerrará la sesión de modo de evaluación en los dispositivos portátiles conectados y los reiniciará.
ADVERTENCIA: Todos los dispositivos portátiles conectados actualmente saldrán del modo de evaluación y se reiniciarán. Se eliminarán todos los datos y archivos creados mientras que se encuentre en el Modo de evaluación. No puede limitar esta acción a un conjunto seleccionado de dispositivos portátiles.
| 1. | Comunique a los estudiantes que está a punto de cerrar la sesión de modo de evaluación en sus dispositivos portátiles. |
| 2. | En el menú Herramientas, seleccione Prepare dispositivos > Salir de modo de evaluación. |
Un mensaje de advertencia enumerará los cambios generados por salir de la sesión de modo de evaluación.
| 3. | Para proceder, haga clic en Salir de modo de evaluación. |
Un registro de estado informará el avance. Cada dispositivo portátil se reiniciará con los archivos y configuraciones anteriores restaurados.
Cómo borrar el Bloc de Notas