Cómo administrar acciones sin indicador
Cuando un estudiante con sesión iniciada en una sesión de clase le envía un archivo fuera de una colección, se crea una acción Sin Indicador.
Estos archivos, los cuales se almacenan en una base de datos, se muestran en el Registro de Clase hasta que se eliminen.
Las acciones Sin Indicador tienen la leyenda "Sin Indicador" seguida del mes y la fecha. Cada sesión de clase contiene todos los archivos .tns y .tnsp enviados desde los estudiantes en una carpeta Sin Indicador.
La acción Sin Indicador más reciente aparece en la parte superior del Registro de Clase para los archivos más recientes enviados por un estudiante durante una sesión de clase. Durante la siguiente sesión de clase, las acciones Sin Indicador más recientes aparecen en el Registro de Clase arriba de la acción anterior.
Para abrir la acción Sin Indicador:
| 1. | Haga doble clic en la acción o haga clic con el botón derecho y elija Propiedades del Elemento del Registro. |
Se abrirá el cuadro de diálogo Sin Indicador. De manera predeterminada, no habrá ningún elemento seleccionado en la acción Sin Indicador.
| 2. | En el cuadro de diálogo Sin Indicador, puede ver uno o más elementos, guardar elementos en el Espacio de Trabajo Portafolio, eliminar los elementos, exportar los elementos a otra ubicación de archivos, o bien no hacer nada. |
| 1. | Desde el cuadro de diálogo Sin Indicador, seleccione el cuadro de comprobación de la izquierda de el (los) elemento(s) que desea ver. |
Nota: Además puede hacer clic en el icono Vista junto a un elemento para tener acceso rápido al elemento.
| 2. | Haga clic en Vista. |
Los elementos se abren como archivos de sólo lectura.
Las acciones sin indicador permanecen en el Registro de Clase hasta que las elimina. Incluso si ha exportado o guardado los elementos, su acción Sin Indicador continúa visualizándose hasta que elimine la acción. Para eliminar elementos de una acción Sin Indicador:
| 1. | En el Registro de Clase, haga doble clic en la acción Sin Indicador para abrirla. |
| 2. | Desde el cuadro de diálogo Sin Indicador, seleccione el cuadro de comprobación de la izquierda de el (los) elemento(s) que desea eliminar. |
| 3. | Haga clic en Eliminar. |
Puede exportar elementos desde la base de datos hacia el sistema de archivos. Para exportar elementos desde una acción Sin Indicador:
| 1. | En el Registro de Clase, haga doble clic en la acción Sin Indicador para abrirla. |
| 2. | Seleccione los archivos que desea exportar. |
| 3. | Haga clic en Exportar. |
Se abrirá un navegador de archivos.
| 4. | Seleccione la ubicación para la exportación. |
| 5. | Haga clic en Seleccionar Carpeta. |
Cómo revisar y abrir acciones sin indicador