Cómo usar el Asistente de conversión de unidades
En cualquier aplicación que permita entradas matemáticas, puede generar conversiones de unidades utilizando el Asistente de conversión de unidades. Esto puede ayudar a disminuir los errores de sintaxis ya que ingresa automáticamente las unidades por usted.
Ejemplo: Convertir 528 minutos a horas. La expresión deseada es 528•_min►_hr.
1. | Escriba 528 en la línea de ingreso. |
2. | En la pestaña Utilidades, haga clic en la barra Conversiones de unidades. |
Dispositivo portátil: Presione k 3.
3. | Haga clic en el botón Abrir junto al Asistente de conversión. |
Dispositivo portátil: Presione ·.
Se muestra el cuadro de diálogo Asistente de conversión de unidades:
4. | Haga clic en la lista Categoría y seleccione Tiempo. |
Dispositivo portátil: Desplácese a la categoría Tiempo y presione ·.
5. | Haga clic en la lista Desde y seleccione min (minuto). |
Dispositivo portátil: Desplácese a min (minuto) y presione ·.
Nota: Puede seleccionar Utilizar unidad existente que se encuentra la parte inferior de la lista si ya ingresó una unidad. En este ejemplo, es posible que haya ingresado 528•_min.
6. | Haga clic en la lista Hasta y seleccione hr (hora). |
Dispositivo portátil: Desplácese a hr (hora) y presione ·.
7. | Haga clic en Aceptar para pegar _min►_hr en la línea de ingreso. |
8. | Presione Intro para evaluar la expresión. |
Dispositivo portátil: Presione ·.
Nota:
• | Las últimas selecciones Categoría, Desde y Hasta se conservarán hasta que ocurra lo siguiente: |
- | El software se cierra y se vuelve a abrir (escritorio) |
- | El dispositivo se restablece (dispositivo portátil) |
- | El idioma se cambia o la aplicación se desinstala o se actualiza (iPad) |
• | Al insertar una conversión en un campo de texto de Notas, se creará automáticamente un cuadro matemático. |
• | Al insertar una conversión en una línea en blanco en la calculadora, se insertará automáticamente Ans antes de la conversión. |