Manejo de carpetas
En la aplicación de TI-Nspire™ para iPad®, el manejo de carpetas se realiza en la pantalla de inicio.
| ▶ | Haga un punteo en el icono de la carpeta para abrir una carpeta. |
| • | Cuando abre una carpeta, se muestran todos los documentos dentro de la carpeta. |
| • | Haga un punteo en el icono de un documento para abrir un documento dentro de la carpeta. |
| • | Haga un punteo en la carpeta para cerrarla sin abrir ningún documento. |
| 1. | Haga un punteo en Nuevo, y luego haga un punteo en Carpeta. |
| 2. | Para darle un nombre a la carpeta, haga un punteo en el nombre predeterminado asignado a la carpeta. |
| 3. | Escriba un nombre nuevo y luego haga un punteo en regresar. |
Nota: Las carpetas pueden contener documentos, pero no pueden contener subcarpetas.
También puede crear una carpeta nueva si arrastra un documento hacia otro documento.
| 1. | Haga un punteo en Editar. |
| 2. | Arrastre un documento hacia otro documento para crear una nueva carpeta que contenga ambos documentos. |
| 3. | Haga un punteo en Listo. |
| 4. | Cámbiele el nombre a la carpeta si es necesario. |
| 1. | Haga un punteo en el nombre predeterminado debajo de la carpeta. |
Se abre el teclado.
| 2. | Escriba un nombre nuevo y luego haga un punteo en regresar. |
Se muestra el nombre nuevo y se cierra el teclado.
Nota: Para regresar a la página de inicio de TI-Nspire™ sin cambiarle el nombre al elemento, haga un punteo en un área vacía de la pantalla.
Antes de eliminar una carpeta, recuerde que ésta puede contener varios documentos. Le recomendamos que verifique los contenidos de la carpeta antes de eliminarla.
| 1. | Haga un punteo en Editar. |
| 2. | Haga un punteo en en la carpeta que desea borrar. |
| • | Haga un punteo en Eliminar para borrar la carpeta. |
| • | Haga un punteo en Cancelar para cancelar la eliminación. |
| 3. | Haga un punteo en Listo. |
Abrir carpetas
en la carpeta que desea borrar.