Manejo de documentos
En la aplicación de TI-Nspire™ para iPad®, la organización y el manejo de documentos se realiza en la pantalla de inicio.
| ▶ | Haga un punteo en el icono del documento. |
El documento se abre en el último problema y en la última página en la que trabajó.
| 1. | Haga un punteo en Nuevo. |
| 2. | Haga un punteo en el nombre de una aplicación. |
Se abre un nuevo documento con la aplicación seleccionada como la primera página. Se le asigna un nombre predeterminado al documento nuevo.
| 1. | Haga un punteo en el nombre predeterminado debajo del documento para abrir el teclado. |
| 2. | Escriba un nombre nuevo y luego haga un punteo en regresar. |
Se muestra el nombre nuevo y se cierra el teclado.
| 1. | Haga un punteo en Editar. |
| 2. | Arrastre el documento por encima de la carpeta. |
| 3. | Haga un punteo en Listo. |
Antes de eliminar un documento, recuerde que el documento puede contener varios problemas y páginas. Le recomendamos que verifique todos los contenidos antes de eliminar el documento.
| 1. | Haga un punteo en Editar. |
| 2. | Haga un punteo en en el documento que desea borrar. |
| 3. | Cuando aparece el mensaje de Alerta: |
| • | Haga un punteo en Eliminar para borrar el documento. |
| • | Haga un punteo en Cancelar para cancelar la eliminación. |
| 4. | Haga un punteo en Listo. |
Abrir un documento
en el documento que desea borrar.