Compartir documentos
Puede sincronizar documentos con la cuenta de Dropbox y compartirlos en el dispositivo digital móvil iPad®, la computadora y otros dispositivos.
| 1. | En la pantalla de inicio de TI-Nspire™, haga un punteo en Configuración |
| 2. | Inicie sesión en la cuenta de Dropbox o, si ya inició sesión, haga un punteo en Cuenta de Dropbox. |
La carpeta de la página principal de Dropbox se sincroniza de manera automática cuando inicie sesión. Para sincronizar otras carpetas, debe primero añadirlas. Una vez que se hayan añadido las carpetas, la próxima vez que inicie sesión se sincronizarán de manera automática.
Nota: Para realizar una sincronización manual en cualquier momento, haga un punteo en Resincronizar carpetas.
Para enviar documentos por correo electrónico, debe tener una cuenta de correo electrónico configurada en el iPad®.
| 1. | Abra el documento que desea enviar. |
| 2. | Haga un punteo en Compartir |
| 3. | Haga un punteo en Documento de correo electrónico. |
La aplicación abre su cliente de correo electrónico predeterminado con el documento adjunto.
| 4. | Introduzca la dirección de correo electrónico y haga un punteo en Enviar. |
Para exportar el documento como PDF, haga un punteo en Compartir
.
| 1. | Haga un punteo en Exportar como PDF. |
La aplicación abre una pantalla que muestra el PDF.
| 2. | Haga un punteo en Abrir en |
La barra de herramientas puede llegar a ocultarse por unos segundos. Haga un punteo en la pantalla para mostrar la barra de herramientas.
| 3. | Haga un punteo en los iconos para indicar dónde quiere exportar el nuevo documento PDF. |
Compartir documentos con Dropbox